It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
意大利农民利用赛莱默租赁泵取水抗旱

意大利农民利用赛莱默租赁泵取水抗旱

波河水系是意大利北部克雷莫纳省的农民灌溉农作物和养殖牲畜的重要水源。2022年的一场大旱导致河水流量减少,当地水务公司的泵站无法从河里抽取足够的水泵送到灌溉渠。于是,该水务公司与赛莱默合作,利用飞力品牌的租赁泵在短短几周内建成了一座应急泵站。

波河是意大利最长的河流,发源于意大利北部的阿尔卑斯山,向东流经650多公里,注入亚得里亚海。多年来,这条河的流量一直在减少,迫使水务公司必须采用现代化技术来满足农田和牧场的用水需求。

波河流量的减少给位于克雷莫纳省卡萨尔马焦雷的水务公司Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano带来了巨大挑战。该水务公司的服务范围覆盖约478平方公里的区域,包括1,200公里的运河。

旧泵站现已不敷使用

Isola Pescaoli泵站建成于1930年,为该地区供应农业用水,目前为5,000名农民和其他用户提供服务。到了20世纪80年代,由于波河流量不断减少,该泵站无法抽取足够的水来满足用户的需求,因此建造了一个预提升泵站来解决这个问题。

该水务公司的总经理兼技术总监Marco Ferraresi表示:“几十年来,这种解决方案一直非常有效,但2022年一场意外的大旱和波河的低水位使其无法抽取所需的水量。”

由于农民急需用水,在短短几周内建造一个新的泵站并不现实。而购买新的水泵来输送所需的大量用水,对该水务公司来说在经济上也不可行。但是,该水务公司必须迅速采取行动,防止缺水对该地区的农业和畜牧业造成严重影响,与此同时,该地区的气温还是在不断升高。

赛莱默的模块化水泵租赁解决方案

为了解决这个问题,Ferraresi选择了赛莱默的水泵租赁服务。赛莱默的租赁中心能够提供水务公司和社区处理水务突发事件所需的大部分设备,包括潜水泵、排水泵以及消毒和搅拌系统。

Ferraresi介绍说:“水务公司和赛莱默的技术人员密切合作,携手解决了这个问题。我们的专家估算出水泵必要的流速和尺寸,而赛莱默的专家确定了所需的水泵以及电气装置的尺寸。这种合作使我们能够快速启动,从较低的水位抽取河水。”

该租赁解决方案包括安装在外部泵撬上的两个可以自主运行的水泵机组。每个机组由三台飞力3501水泵组成,连接到一根直径为1,000毫米的总管上,这种设计加快了安装速度。

飞力泵采用的是三流道叶轮,提供了高输送容量(约每秒1立方米)和高可靠性。泵的输出功率为125千瓦,可应对极端条件,在正常条件下亦可节能降耗。此外,操作人员可以通过赛莱默的数字化控制系统Aquaview ++远程监控水泵。

快速部署水泵,高效可靠

水泵租赁解决方案让该水务公司能够灵活应对长期干旱。除了部署快、前期费用可预测等优势外,选择该租赁解决方案还无需长期维护水泵,也不用存放大量的组件或备件。

Ferraresi指出:“这些水泵除了性能优越之外,与赛莱默租赁团队的合作还使我们能够快速部署这一关键基础设施,满足客户的需求。”