It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

L’administration publique d’Andalousie (Espagne) choisit l’ozonation et le peroxyde d’hydrogène pour éliminer les trihalométhanes (THM) et les pesticides des sources d’eau potable et se conformer à la réglementation européenne en la matière

Andalousie, Espagne

Removing_micropollutant_color_Andalusia_spain_742062100---1170-x-710-px.jpg

Défi : L’administration publique d’Andalousie (Espagne) doit se conformer aux normes relatives à l’élimination des THM et des pesticides dans sa source d’eau potable et décide d’investir dans les technologies les plus efficaces à cet effet.

Solution : Pour fournir le gaz ozone à l’étape de pré-ozonation et à l’étape d’ozonation intermédiaire, une station de production d’ozone entièrement équipée et automatisée a été conçue. Le système se compose de 2 unités d’une capacité maximale de 9300 g/h d’ozone à une concentration de 10 % en poids, à partir d’oxygène liquide et d’une température d’eau de refroidissement de 20 ºC. L’ensemble de la station d’ozone a été conçu et entièrement installé par Xylem.

Avantage : L’eau est exempte de pesticides. De plus, elle est de grande qualité.

Télécharger l'étude de cas