It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Concertor divise la consommation d’énergie par deux à Heathrow

Flygt Concertor divise la consommation d’énergie par deux à Heathrow

Flygt Concertor, premier système de pompage des eaux usées au monde avec intelligence intégrée, a résolu les problèmes de colmatage chronique de la station de pompage de l’aéroport d’Heathrow, et a permis de réduire sa consommation d’énergie de 53 %.

L’aéroport londonien d’Heathrow est l’un des plus grands d’Europe puisqu’il accueille plus de 200 000 passagers par jour, avec 1 200 atterrissages et décollages quotidiens en moyenne. Le service de l’eau de l’aéroport d’Heathrow gère un vaste réseau de 120 stations de pompage. Il est client de Xylem depuis 25 ans.

Le défi : des déchets difficiles à pomper

L’unité centrale chargée de l’assainissement, située juste à côté du terminal 1, reçoit les déchets provenant des toilettes des avions. Ceux-ci contiennent une part élevée de solides non biologiques, notamment des matières plastiques, des lingettes, des couches et des tissus. Ces matériaux fibreux peuvent s’avérer difficiles à pomper, car ils se coincent facilement dans la roue, bloquant alors partiellement la pompe. Cela peut causer une augmentation de la consommation d’énergie, voire, dans les cas les plus graves, un blocage complet de la pompe.

Ce traitement complexe des eaux usées entraînait des colmatages réguliers. De plus, des opérations importantes étaient nécessaires pour que la fosse reste propre.

Flygt Concertor halves energy use at Heathrow Airport1.png

« Nous constations généralement deux à trois problèmes de colmatage par trimestre, affirme Ian Jolly, spécialiste des systèmes au service de l’eau de l’aéroport d’Heathrow. Nous observions également la formation d’une couche de graisse et de dépôt sur les parois de la fosse, ainsi que des débris flottants. C’était une situation difficile à gérer pour nos pompes eaux usées existantes, et nous devions fréquemment les nettoyer. »

Flygt Concertor : une technologie anticolmatage intégrée

Pour l’aéroport d’Heathrow, il fallait une solution qui réduirait les coûts d’exploitation et résoudrait les problèmes environnementaux causés par les déchets des toilettes des avions. En tant que fidèle client, le service des eaux d’Heathrow a fait confiance à l’expertise de Xylem sur ce type de problèmes, et a accepté de mettre à l’essai Flygt Concertor, un nouveau système de pompage des eaux usées avec intelligence intégrée.

« Au fil des années, nous avons utilisé un certain nombre de technologies Flygt, et nous avons constaté que l’équipe Flygt était très à l’écoute de nos besoins, toujours soucieuse de trouver une solution à nos difficultés propres », raconte Ian Jolly.

Flygt Concertor associe des fonctionnalités intégrées de nettoyage de la fosse et des conduites dans une seule solution capable de gérer les débris flottants comme la sédimentation dans les tuyaux. En outre, la fonction de nettoyage de la pompe et l’hydraulique « Adaptive N » détectent et résolvent efficacement les problèmes de colmatage causé par de gros débris.

Grâce à des fonctionnalités intelligentes et à une technologie de pointe, Flygt Concertor est un système de pompage unique. Après son installation dans l’unité centrale chargée de l’assainissement à Heathrow, en novembre 2015, Ian Jolly a été impressionné par les résultats.

« Depuis l’installation de Concertor, absolument aucun colmatage n’a été constaté et la fosse est restée propre, sans accumulation de graisse, affirme M. Jolly. En plus de la tranquillité d’esprit inestimable que cela nous apporte, les économies annuelles réalisées sont importantes, puisque nous avons réduit d’environ 87,5 % les frais de nettoyage et d’entretien. »

Le système de pompage est conçu pour offrir une fiabilité reconnue et un coût total de propriété le plus faible possible. La station de pompage de l’unité centrale chargée de l’assainissement a réalisé jusqu’à 53 % d’économies d’énergie.

La fonction « économie d’énergie », associée à l’hydraulique « Adaptive N » et au moteur IE4, garantit que toutes les pompes sont automatiquement réglées sur le point de fonctionnement offrant le meilleur rendement. De plus, il n’est pas nécessaire de ventiler, de refroidir ou de chauffer les armoires. Les clients réalisent donc des économies d’énergie importantes sur l’ensemble du cycle de vie du système.

Des produits compacts offrant davantage de fonctionnalités

Flygt Concertor est la preuve que des technologies nouvelles et modernes pour le pompage des eaux usées ne contiennent pas nécessairement plus de composants et ne sont pas forcément plus complexes. Au contraire, ce système innovant est simple d’utilisation, facile à installer, à mettre en service et à exploiter.

« Grâce à sa taille réduite, Concertor a pu être inséré à l’emplacement actuel, dans la station de pompage, sans que des investissements supplémentaires soient nécessaires pour agrandir l’armoire. Sur le plan esthétique et pratique, la taille réduite du panneau sera très intéressante, ajoute M. Jolly. Le système est facile à installer et très simple d’utilisation. »

par Chad Henderson