It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Flygt remporte le prix Innovative Technology

Flygt remporte le prix Innovative Technology

Xylem a récemment reçu le prix Innovative Technology 2014 décerné par la Water Environment Federation (WEF) pour sa solution de pompage Eaux usées Flygt Experior. 

La capacité anti-colmatable de Flygt Experior a été testée sur le terrain et il a été prouvé que le système permettait d’obtenir des économies d’énergie pouvant atteindre 50 % tout en supprimant quasiment les interventions de maintenance non plannifiées dues au colmatage. Le prix a été remis à Xylem lors du salon technique annuel de la Water Environment Federation (WEFTEC), la manifestation la plus importante de ce type en Amérique du Nord. 

La solution Flygt Experior associe une hydraulique équipée de la technologie N, des moteurs rendement Premium et un dispositif de contrôle intelligent dans un ensemble simple à installer et à utiliser. Ces trois fonctions complémentaires distinguent le système Flygt Experior, entièrement intégré,  des systèmes de pompage classiques. 

La force de Flygt Experior, c’est son moteur rendement Premium associé à son hydraulique « Adaptative N » : il améliore les résultats de la roue Flygt N Anticolmatage qui permet elle-même des économies d’énergie. La technologie N est adaptée à la régulation de la vitesse puisque la fonction autonettoyante est indépendante de la vitesse de rotation. Le dispositif de contrôle Flygt SmartRun™ est préprogrammé à l’aide d’algorithmes spécifiquement conçus pour les systèmes de traitement des eaux usées. Résultat : des pompes offrant une fiabilité, une efficacité et une simplicité absolues. 

La roue autonettoyante Adaptive N a été reconnue comme l’innovation technologique la plus importante en 2011 par la WEF. La roue Adaptative N se déplace axialement vers le haut pour évacuer les fibres longues ou les dechets solides. Elle revient ensuite à sa position initiale, tout près de la bague de la volute, ce qui permet d’éviter les risques de  colmatage même dans les conditions les plus difficiles. 

Grâce à la solution de pompage Flygt Experior, l’industrie du traitement des eaux usées a fait un énorme pas en avant. « Des essais à long terme, réalisés sur le terrain en Amérique du Nord et en Europe, ont montré que Flygt Experior supprime les problèmes majeurs de colmatage et permet d’espacer les interventions de maintenance tout en réduisant les coûts d’énergie de manière significative », explique Lisa Riles, directrice du marketing, du développement et du transport chez Xylem. 

par Simon