It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem donne un nouvel élan à un hôtel historique de Venise

Xylem donne un nouvel élan à un hôtel historique de Venise

Bordant le célèbre Grand Canal, l’hôtel Principe associe le charme du Venise historique aux équipements et aux services modernes d’un hôtel de luxe quatre étoiles. Pour assurer une alimentation en eau chaude et froide dans l’ensemble de l’édifice, 24h/24, Xylem a été sollicité dans le cadre de la fourniture d’un système de pompage comprenant un groupe de surpression Lowara GHV. 

Le bâtiment compte 143 chambres, réparties sur cinq étages, ainsi que deux restaurants. Toutefois, il n’a pas été conçu pour abriter un hôtel. C’est pourquoi l’équipe de maintenance de l’hôtel Principe doit sans cesse s’assurer que la plomberie de l’immeuble continue à fonctionner sans problème en coulisses. 

« Étant donné le caractère historique de nombreux édifices à Venise, y compris l’hôtel Principe, nous devons absolument être certains que les réseaux d’approvisionnement en eau répondent aux normes les plus élevées, explique Roberto Chimellato, responsable de la maintenance au sein de l’établissement. En tant qu’hôtel de luxe, nous devons garantir à nos clients un accès immédiat à l’eau chaude et froide à tout moment de la journée. » 

Dans le cadre d’un programme de rénovation du bâtiment, la société mère de l’hôtel, Gardena Hotels, a contacté Xylem pour qu’elle fournisse un système de pompage adapté au plan unique de l’édifice et aux exigences particulières de ses utilisateurs. 

« Nous avons décidé de faire appel à Xylem car l’entreprise est bien connue dans le secteur pour proposer des solutions rentables qui permettent également de réduire la facture énergétique globale », précise Roberto Chimellato. 

Atteindre les chambres des étages supérieurs 

Afin de répondre aux demandes de pompage d’eau chaude et froide partout dans l’hôtel, 24h/24, Xylem a recommandé l’installation de l’un de ses groupes de surpression GHV. Le groupe de surpression Lowara GHV comprend deux pompes à vitesse variable capables de fournir de l’eau avec un débit pouvant atteindre 640 m³/h. La hauteur manométrique peut aller jusqu’à 160 m avec une puissance de 22 kW et une pression de service maximum de 16 bars. 

Chacune des pompes à vitesse variable est équipée d’un variateur de fréquence Lowara Hydrovar. Les variateurs Hydrovar ont permis à l’équipe de maintenance de l’hôtel d’augmenter la pression qui est passée de 3,50 bars (le débit auquel l’eau est fournie par la compagnie des eaux municipale) à 3,92 bars (le débit nécessaire pour atteindre les chambres des étages supérieurs). 

Un rendement plus élevé pour une consommation d’énergie moindre 

Grâce à la conception astucieuse du variateur de fréquence Hydrovar® de Xylem, la vitesse n’augmente que pour répondre à la demande. Ainsi, l’eau n’est pompée avec une pression plus élevée que lorsque c’est nécessaire. Cela permet de réduire au minimum la consommation d’énergie de l’établissement, et donc sa facture énergétique. 

« Depuis leur installation, le groupe de surpression Lowara GHV et le système de contrôle Lowara Hydrovar nous ont permis d’acheminer l’eau vers toutes les chambres de l’hôtel avec fiabilité, ce qui était difficile auparavant en raison de la pression à laquelle la municipalité fournit l’eau aux édifices commerciaux », précise Roberto Chimellato. 

« De plus, nous avons vu notre facture énergétique baisser puisque le variateur de fréquence ne fonctionne avec une pression élevée que lorsque c’est nécessaire. Pour résumer, l’installation des produits Xylem a amélioré de manière significative le rendement global du système de pompage de l’hôtel. » 

par Simon