It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Une nouvelle étude de Xylem montre que les Chinois s’inquiètent de leur approvisionnement en eau

Une nouvelle étude de Xylem montre que les Chinois s’inquiètent de leur approvisionnement en eau

Avec un cinquième de la population mondiale, mais seulement 7 % des ressources d’eau douce de la planète, la Chine est confrontée à des enjeux complexes en matière d’eau. D’après une nouvelle étude de Xylem, 96 % de la population urbaine chinoise estime que les problèmes d’eau auxquels est confronté leur pays sont graves. Les principales préoccupations concernent la pollution, les rejets industriels et la surconsommation. 

Le Value of Water Index de Xylem, une étude qui s’appuie sur des entretiens approfondis avec des habitants et des acteurs de l’industrie de l’eau en Chine, montre que pour 99 % des répondants, des mesures urgentes doivent être prises afin de résoudre les problèmes du pays en matière d’eau. Plus des deux tiers des personnes interrogées s’inquiètent des répercussions que les problèmes liés à l’eau pourraient avoir sur l’économie chinoise.

Xylem 2014 Value of Water Index constitue le troisième volet de l’étude et le premier réalisé en dehors des États-Unis. L’Index a été créé dans le cadre de l’engagement pris par Xylem pour apporter des solutions aux défis de l’eau dans le monde. Il est conçu pour permettre de mieux comprendre la perception qu’a le grand public de ces enjeux clés.

Les préoccupations des participants ont été confirmées par une étude publiée par le ministère chinois de la protection de l’environnement qui révèle que la plus grande partie des eaux souterraines chinoises est polluée. D’après l’agence de presse Xinhua qui a fait le compte rendu de l’étude, on estime que dans 60 % des 4 778 sites de surveillance des eaux souterraines du pays, la qualité de l’eau est « mauvaise » ou « très mauvaise », ce qui montre la gravité des difficultés auxquelles est confrontée la Chine dans ce domaine.

Les solutions aux problèmes de la Chine dans le domaine de l’eau

« Nous avons réalisé l’étude Value of Water Index en Chine afin de mieux comprendre la perception qu’a le grand public des problèmes liés à l’eau ici, mais également pour recueillir l’opinion des experts de l’industrie concernant les solutions possibles, explique Shuping Lu, présidente de Xylem Chine. Nous avons découvert que les habitants comprennent bien qu’il est urgent de s’attaquer à ces difficultés et la plupart des personnes interrogées sont prêtes à jouer un rôle pour atteindre cet objectif important. »

La grande majorité des participants a déclaré être prête à contribuer à la résolution de ces problèmes, par exemple en changeant de comportement, en conservant mieux l’eau et en investissant davantage pour avoir accès à une eau plus propre et plus sûre. Parmi les personnes interrogées, 92 % soutiennent la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé pour relever ces défis.

Le gouvernement chinois a récemment annoncé son intention de dépenser 330 milliards de dollars pour répondre à cette problématique, en mettant notamment l’accent sur l’amélioration de la qualité grâce à des investissements dans les infrastructures et la technologie.

« Des progrès considérables ont été réalisés en Chine, affirme Shuping Lu, et Xylem espère pouvoir soutenir les efforts du gouvernement en continuant à identifier et à élaborer des solutions de manière conjointe. »

Pour consulter les résultats complets de l’Index, rendez-vous surhttp://www.xyleminc.com/valueofwater/.

by Simon