Una stazione di pompaggio flottante ha migliorato le forniture d’acqua per l’irrigazione in Azerbaigian, riducendo al contempo l’impatto ambientale. Le pompe Flygt LL 3400 di Xylem hanno aumentato la produttività del 20% e ridotto i costi elettrici del 30%.
Per l’irrigazione, la regione pianeggiante di Sabirabad, Azerbaigian, si affida a stazioni di pompaggio galleggianti simili a chiatte lungo il fiume Kura. All’inizio del 2016, Kaskad-Hidro LLC, organizzazione affiliata alla Azerbaijan Amelioration and Water Management OJSC, ha deciso di rinnovare una delle proprie stazioni di pompaggio galleggianti per aumentarne l’efficienza e la produttività.
Progettazione e installazione di una soluzione personalizzata

Kaskad-Hidro LLC ha deciso di mettere alla prova le pompe Flygt presso la propria stazione di pompaggio sul fiume Kura e, alla luce dei risultati decisamente impressionanti, ha commissionato a Xylem la progettazione e l’installazione di una soluzione personalizzata.
Xylem ha scelto le rinomate pompe Flygt LL 3400, cioè un tipo di pompa sommergibile a portata variabile utilizzata in una varietà di applicazioni come drenaggio dei terreni e impianti di irrigazione, impianti di depurazione, stazioni di recupero delle acque piovane e altre applicazioni che richiedono il pompaggio di grandi volumi d’acqua.
“Dopo aver valutato diverse opzioni e soppesato numerose soluzioni alternative, abbiamo deciso di optare per le pompe Flygt di Xylem”, afferma Zakir Aslanov, Direttore di Kaskad-Hidro LLC. “Infatti, dopo aver studiato con cura i progetti esistenti e tenendo conto delle opinioni degli esperti, siamo giunti alla conclusione che Xylem rappresentasse la soluzione migliore. L’investimento iniziale leggermente superiore nelle pompe Flygt sarà compensato dalla riduzione dei costi operativi e dal miglioramento di efficienza in generale della stazione di pompaggio galleggiante”.
I vantaggi della gamma di pompe Flygt LL 3000
Le pompe Flygt LL 3400 fanno parte della gamma di pompe sommergibili Flygt LL 3000. Grazie al gruppo pompa e al motore compatti, queste pompe robuste e affidabili presentano il minimo ingombro e non necessitano di impianto di raffreddamento esterno o di impianto di lubrificazione separato.
Come tutte le pompe idrovore sommergibili Flygt, le pompe Flygt LL 3000 consentono la realizzazione di stazioni di pompaggio a basso costo senza sovrastruttura e generalmente vengono installate in un tubo di scarico verticale e completamente sommerse, senza alcun tipo di ancoraggio in quanto il peso delle pompe è sufficiente per mantenerle in posizione.
Questa disposizione assicura la massima facilità di installazione possibile. Infatti, è sufficiente abbassare la pompa nel tubo di scarico per mezzo di un paranco o di una gru e recuperarla allo stesso modo per collegarla e scollegarla velocemente in sede di ispezione.
Maggiore produttività e riduzione dei costi