En Azerbaïdjan, une station de pompage flottante a permis d’améliorer l’approvisionnement en eau pour l’irrigation tout en réduisant l’impact environnemental de cette activité. Les pompes Flygt L 3400 de Xylem ont augmenté la productivité de 20 % et réduit les coûts d’électricité de 30 %.
Dans la plaine de Sabirabad, en Azerbaïdjan, l’irrigation indispensable est assurée par des stations de pompage flottantes, ressemblant à des pontons, installées sur le fleuve Koura. Début 2016, Kaskad-Hidro LLC, filiale de Azerbaijan Amelioration and Water Management OJSC, a décidé de moderniser l’une de ses stations de pompage afin d’augmenter son rendement et sa productivité.
Conception et installation d’une solution personnalisée

Kaskad-Hidro LLC a testé les pompes Flygt dans sa station de pompage installée sur la Koura et a été impressionnée par les résultats. L’entreprise a donc chargé Xylem de concevoir et d’installer une solution personnalisée.
Xylem a proposé ses pompes Flygt L 3400, des pompes submersibles, à flux mixte, utilisées sur toutes sortes d’applications. Elles sont employées pour le drainage des sols et les systèmes d’irrigation, dans les stations d’épuration, les installations de traitement des eaux pluviales, et sur d’autres applications nécessitant le pompage de gros volumes d’eau.
« Nous avons envisagé différentes possibilités et évalué un certain nombre de propositions avant de choisir les pompes Flygt de Xylem, explique Zakir Aslanov, directeur de Kaskad-Hidro LLC. Après avoir étudié des projets existants et tenu compte de l’avis d’experts, nous avons conclu que Xylem proposait la meilleure solution. Bien que les dépenses en capital associées aux pompes Flygt soient un peu supérieures à celles d’autres solutions, cet investissement initial sera compensé par des coûts d’exploitation plus faibles et une augmentation globale du rendement de la station flottante. »
Avantages de la gamme de pompes Flygt L 3000
Les pompes Flygt L 3400 appartiennent à la gamme de pompes submersibles Flygt L 3000. Ces pompes solides et fiables présentent un encombrement réduit grâce à leur moteur et à leur unité de pompage compacts. En outre, aucun système de refroidissement ou de lubrification distinct n’est nécessaire.
Comme toutes les pompes à colonnes submersibles Flygt, la gamme Flygt L 3000 permet de construire des stations de pompage peu coûteuses qui ne nécessitent aucune superstructure. Les pompes Flygt L 3000 sont généralement installées dans une colonne et complètement immergées. Aucun ancrage n’est requis, car le poids de l’appareil suffit à le maintenir en place.
Ce système offre l’installation la plus simple possible. La pompe est placée dans la colonne grâce à un treuil ou à une grue, et retirée de la même manière pour être connectée ou déconnectée lors d’une inspection.
Augmentation de la productivité et baisse des coûts

La nouvelle station de pompage de Kaskad-Hidro LLC a rempli toutes ses promesses puisqu’elle a augmenté la productivité de 20 % et réduit les coûts d’exploitation de 30 %. L’entreprise prévoit désormais d’acquérir de nouvelles pompes L 3400 pour ses autres applications, notamment ses stations d’épuration et ses opérations de drainage des sols.
« Nous souhaitons utiliser les pompes Flygt dans d’autres régions d’Azerbaïdjan à l’avenir : quatre stations de pompage sont déjà prévues, affirme M. Aslanov. Non seulement les pompes Flygt offrent de meilleures performances, mais elles sont également faciles à entretenir. »
Une eau plus propre pour les organismes aquatiques
Larissa Lindström, responsable des ventes à l’export pour l’Europe de l’Est ajoute que les pompes Flygt sont également bénéfiques pour l’environnement.
« Avec les anciennes pompes, les fuites de pétrole dans l’eau de la rivière étaient fréquentes, explique-t-elle. La solution que nous avons créée, qui inclut des pompes Flygt L 3400 ainsi qu’une modification de la station de pompage flottante, constituera une amélioration significative pour les organismes aquatiques. »