It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Une solution associant filtration et UV pour le lac de Garde

Une solution associant filtration et UV pour le lac de Garde

Situé au nord de l’Italie, le magnifique lac de Garde est le plus grand lac du pays et constitue une destination de vacances prisée. Une nouvelle solution de Xylem a été installée à la station d’épuration de Peschiera del Garda. Elle comprend un filtre Leopold et un système UV Wedeco. Le système réduira la consommation d’énergie et fournira de l’eau qui pourra être utilisée par l’agriculture en aval.

La station d’épuration de Peschiera del Garda doit faire face à un certain nombre de problèmes. Située à l’extrémité sud du lac de Garde, elle doit traiter toutes les eaux usées du territoire. Pendant la plus grande partie de l’année, l’usine dessert 150 000 habitants, mais l’été, la population atteint 330 000 personnes. Ainsi, pendant les mois les plus chauds, l’installation fonctionne à plein régime.

De plus, la station doit s’assurer que l’eau qu’elle rejette respecte une réglementation environnementale très stricte. L’eau est déversée dans le Mincio, une rivière qui prend sa source dans le lac près de la ville de Mantoue, une zone écologiquement sensible. La station d’épuration doit respecter les réglementations environnementales sans que sa consommation d’énergie n’augmente, sans quoi les coûts grimperaient pour les consommateurs.

Amélioration des performances du filtre

Leopold-underdrain-300x200.jpg

Pour répondre aux exigences de la population, la station d’épuration de Peschiera del Garda a récemment décidé d’installer un nouveau système de filtration sur sable. Xylem a été sélectionné pour créer un lit-filtre contenant des grains de sable au diamètre compris entre 1,3 mm et 2 mm, optimisé pour capturer les particules qui échappaient aux traitements précédents. La filtration a lieu dans huit réservoirs occupant une surface totale de 560 mètres carrés.

Des éléments de plancher de filtre Leopold Type S ont été installés pour assurer un débit d’air uniforme et continu à travers tous les orifices du plateau supérieur. Les orifices à l’espacement étroit des éléments de plancher de filtre Leopold Type S évitent la formation de zones mortes, ce qui permet un meilleur nettoyage du média filtrant par l’air.

De plus, grâce à ces éléments de plancher, le cycle de fonctionnement est plus long et les pertes de sable plus faibles. Le système a été installé rapidement dans la station et fonctionnera pendant 25 ans sans qu’il soit nécessaire de réaliser une maintenance importante ou de remplacer des composants. Au cours des périodes chargées, le processus de lavage peut avoir lieu en alternance dans différents réservoirs, afin que le système filtre les eaux usées sans interruption.

Un système UV économe en énergie

Après le retrait des matières solides en suspension, le traitement est complété par une désinfection. Cela permet de détruire les bactéries ayant survécu aux étapes précédentes, notamment E. coli. Par le passé, la station d’épuration utilisait de l’hypochlorite, un produit chimique très cher, qui pouvait être nocif si l’eau était réutilisée pour l’agriculture.

L’usine a donc décidé d’investir dans l’une des technologies les plus efficaces actuellement : la désinfection par UV. Non seulement cette solution détruit efficacement les bactéries, mais elle réduit également la consommation d’énergie, et donc les coûts. Un système de désinfection par UV TAK 55 de Wedeco, équipé de 168 lampes Ecoray, a ainsi été installé.

Le système Wedeco s’accompagne d’une solution de contrôle automatisée afin d’optimiser l’intensité des lampes en fonction de la qualité de l’eau. Cela permet de réduire la consommation d’énergie tout en garantissant le respect de la réglementation en matière de bactéries. Depuis la mise en place du système UV Wedeco, la station a même atteint des taux inférieurs aux limites réglementaires.

by Simon