It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

« Traitement de l’eau : une équation de plus en plus complexe, qui a besoin du pouvoir du calcul mathématique »

juillet 24, 2023

Avis d’expert de Marlène Choo-Kun, Responsable Process Epuration
Xylem France & BeLux

Plus d’un siècle après l’invention de la première station d’épuration1, la production d’eau potable et le traitement des eaux usées restent des sujets majeurs de préoccupation pour les collectivités à travers le monde. 

Un sujet d’urgence sanitaire même pour beaucoup, quand on sait que, selon l’OMS et l’UNICEF (étude de 2020), plus de 2 milliards de personnes sur Terre ne disposent pas d’un accès à l'eau potable de manière sûre, et cela concerne plus de 4 milliards de personnes pour l’assainissement. 

Nous avons la chance, en France, de bénéficier de services d’eau et d’assainissement parmi les meilleurs au monde. Pour autant, chez nous aussi, le traitement des eaux usées n’a jamais été aussi complexe, et les défis que doivent relever les acteurs de l’eau sont toujours plus grands. 

Le traitement des eaux usées, une équation avec toujours plus de variables

Historiquement, le traitement des eaux usées répond à des besoins de santé publique, quand, au XIXè siècle, les médecins hygiénistes font le lien entre l’eau et les épidémies de Choléra. Puis, le principe de boues activées, cœur du traitement, est inventé en 1914. Mais ce n’est qu’en deuxième partie du XXè siècle que le traitement connaît des avancées majeures, pour permettre alors la protection des milieux récepteurs (cours d’eau, mers et océan). 

C’est ainsi que, depuis l’invention du traitement des eaux usées, sa qualité ne cesse de s’améliorer, et avec lui, le niveau d’exigence des normes de rejet : d’abord les matières solides, puis le carbone, l’azote, le phosphore, et aujourd’hui, les polluants émergeants, avec les micropolluants (principalement les résidus pharmaceutiques), et bientôt espérons-le, les microplastiques et PFAS (per-et-polyfluoroalkylées) dits polluants éternels. 

En parallèle, depuis les années 2000, la récupération des ressources contenues dans les eaux usées devient également un enjeu : énergie via la production de biogaz par exemple, fertilisants agricoles à travers les boues d’épuration et la production de struvite notamment, et enfin, plus récemment, réutilisation des eaux usées (REUT).  « Il existe 3 grands enjeux aujourd’hui pour le traitement des eaux usées : toujours mieux traiter l’eau pour préserver la santé publique et l’environnement, et ce à moindre coût pour conserver un prix de l’eau abordable ; produire des ressources nouvelles à partir des eaux usées ; et enfin réduire les émissions de gaz à effet de serre. » 

Mais, comme en France, « l’eau paye l’eau », il est nécessaire dans le même temps de maintenir un prix abordable pour les usagers. L’optimisation des coûts d’exploitation, la recherche de la neutralité énergétique grâce à une production sur site et l’intensification des procédés permettent des niveaux de traitement avancés, tout en contrôlant le tarif du mètre cube d’eau.

Sans oublier que le traitement des eaux usées émet lui aussi des gaz à effet de serre, et que, pour améliorer leur bilan carbone, les stations d’épuration vont  devoir mettre en place des actions pour diminuer ces émissions liées au dioxyde de carbone, au méthane mais surtout au protoxyde d’azote (70-80% des émissions), dont le pouvoir réchauffant est près de trois cents fois supérieur au dioxyde de carbone. 

Les solutions digitales, de nouveaux outils d’aide à l’exploitation des usines de traitement

Pour résoudre cette équation complexe, nous avons besoin du pouvoir du calcul mathématique. Il nous aide à prendre les bonnes décisions de manière objective, en prenant en compte ce très grand nombre de critères ainsi que des scénarii futurs et inédits. 

Nombreux sont aujourd’hui les acteurs, et j’en suis, à penser que la digitalisation est une aide clef pour le futur du traitement de l’eau. 

Les solutions numériques vont nous aider à conserver une grande partie des infrastructures existantes, tout en les optimisant et en allongeant leur durée de vie. La mise en place de jumeaux numériques, modèles virtuels conçus pour refléter avec précision un objet physique, couplés à des systèmes algorithmiques d’optimisation, permet de trouver les points de fonctionnement optimaux pour l’usine de traitement. Cela permet de faciliter le quotidien des exploitants, de les épauler dans leur prise de décisions, et de traiter l’eau avec un coût minimisé. 

Grâce à ces solutions digitales, il est possible de réduire de plusieurs centaines de milliers d’euros la facture énergétique annuelle d’une station, et d’obtenir un retour sur investissement inférieur à deux ans pour des stations de moyenne taille (+80 000 équivalent-habitants). Au demeurant, les émissions de gaz à effet de serre peuvent aussi être réduites de 90% grâce aux recommandations émises par les systèmes d’optimisation, une nécessité certaine au regard de l’urgence climatique. 

Nous ne sommes qu’au début de cette nouvelle ère de la « digitalisation de l’eau », et de nombreux usages restent à inventer, en s’inspirant de pays plus avancés, comme l’Allemagne ou Singapour, qui ont déjà largement amorcé leur digitalisation. 

1. Orhon, D. (2015), Evolution of the activated sludge process: the first 50 years. J. Chem. Technol. Biotechnol., 90: 608-640.  Chiffres du rapport de l’OMM (Organisation Météorologique Mondiale) octobre 2021 (base 2020)

À propos de Xylem 

Xylem |ˈzīləm|
1) Tissu végétal qui achemine l’eau des racines vers le haut des plantes (en français : xylème) ;
2) Société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau.

Chez Xylem, nous sommes tous animés par un seul et même objectif commun : celui de créer des solutions innovantes qui répondent aux besoins en eau de la planète. Aussi, le cœur de notre mission consiste à développer de nouvelles technologies qui amélioreront demain la façon dont l’eau est utilisée, stockée et réutilisée. Tout au long du cycle de l’eau, nos produits et services permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l'eau à son milieu naturel de façon performante et responsable pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment résidentiel ou collectif et l’industrie. Xylem offre également un portefeuille unique de solutions dans le domaine des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d'analyse avancée pour les infrastructures de l'eau, de l'électricité et du gaz. Dans plus de 150 pays, nous avons construit de longue date de fortes relations avec nos clients, qui nous connaissent pour nos marques leaders, notre expertise en applications et notre volonté forte de développer des solutions durables.