It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Éclairage

Un projecteur de marine doit pouvoir effectuer diverses tâches, allant de la localisation de bouées à l’éclairage d’un canal étroit et, occasionnellement, la recherche d’un homme à la mer. Par conséquent, il doit être conçu pour offrir la meilleure combinaison d'étalement (largeur) et d'intensité (longueur) du faisceau pour les travaux à courte et à longue distance. En règle générale, nos faisceaux étroits ont un faisceau de 7° au lieu de 40° sur un faisceau d’arrosage et auront par conséquent une distance d’éclairage au moins 3 fois plus importante.

Les performances de notre gamme de projecteurs sont exprimées de deux manières : intensité et lux. L'intensité est un guide utile pour la lumière réelle produite, mais ne mesure pas l'efficacité du réflecteur à projeter cette lumière sur la cible. La comparaison la plus pertinente est le lux qui mesure la lumière réelle disponible à une distance donnée. Afin de pouvoir distinguer un niveau de détail raisonnable, un certain niveau de un lux est généralement considéré comme nécessaire.

Lumières commandées à distance

L'avantage de la commande à distance est qu'elle vous permet de diriger la lumière au meilleur endroit pour une efficacité maximale. Elles sont de plus en plus populaires sur les bateaux à moteur pour localiser les bouées, amarres et marqueurs de canaux. Le contrôle se fait par manette ou pavé tactile. Des kits de télécommande secondaires peuvent être achetés pour la plupart des modèles, ce qui permet de contrôler depuis la passerelle supérieure ou le poste de navigation principal.

Projecteurs

Les projecteurs montés sur support fournissent un bon éclairage de pont, en particulier sur les petits bateaux de pêche et les embarcations commerciales.

Les projecteurs encastrés offrent une installation propre, idéale pour les bateaux de plaisance. Deux formes de poutre sont disponibles - trapézoïdales pour l'éclairage du pont, avec des bords de faisceau nets, et arrosage pour l'éclairage du pont et le montage sur le pont arrière, avec des motifs de bord de faisceau diffus. Dans chaque cas, le réglage de l'ampoule permet d'orienter le faisceau vers la zone requise.

Products Brands
Products
Brands