It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Industries & Applications

Xylem offers a range of advanced wastewater and water solutions to help operators around the world achieve their required water effluent while delivering optimal performance, reliable operations and substantial energy savings no matter what industry or application. Working with customers, Xylem listens, learns, and adapts to local environments, ensuring the best possible design, customized to meet their specific needs. Below are some recommended industries and applications.

Bâtiments commerciaux

Bâtiments commerciaux

Les hôtels, les centres commerciaux, les écoles, les immeubles de bureaux et les hôpitaux sont considérés comme des bâtiments commerciaux. En général, beaucoup de personnes se trouvent dans ces bâtiments. La demande en solutions fiables capable de gérer une grande variété de milieux et de flux est donc plus grande.

EN SAVOIR PLUS

Alimentation et boissons

Alimentation et boissons

Alors que la population mondiale ne cesse de croître, assurer sa sécurité alimentaire est un défi qui ne connaît pas les frontières. La production alimentaire est le plus grand consommateur d’eau. L’eau est donc au centre du problème. Réduire l’empreinte sur les ressources en eau de la production alimentaire est l’une des priorités du secteur de l’alimentation et des boissons. Xylem peut y contribuer en optimisant et gérant chaque étape du cycle de l’eau des installations de production. Les clients font appel à des solutions complètes de gestion du cycle de l’eau, comme les pompes Flygt à haut rendement énergétique pour transporter l’eau d’un point à l’autre de l’installation, les technologies de pointe Leopold en matière de filtration, les dispositifs de traitement biologiques Sanitaire et les systèmes de désinfection et d’oxydation Wedeco.

Produits pharmaceutiques

Produits pharmaceutiques

Depuis l’eau d’alimentation jusqu’au rejet final, en passant par le traitement interne pour obtenir de l’eau de qualité pharmaceutique, l’eau est un élément incontournable de l’industrie pharmaceutique. Les traitements doivent répondre aux normes des pharmacopées appropriées pour chaque utilisation prévue de l’eau. Des traitements différents sont nécessaires pour obtenir les différents niveaux de qualité d’eau pharmaceutique : l’eau purifiée (PW), l’eau hautement purifiée (HPW), l’eau la plus pure pour préparations injectables (WFI). Grâce aux procédés de traitement de Xylem, des pratiques sûres et durables en matière de gestion de l’eau peuvent être réalisées tout au long de la production jusqu’au rejet final.

Mining

Mining

Mining operations demand a lot from their water processing systems. Whether water or slurry transport, treatment for potable and process use, or treatment of domestic and process wastewater, systems must be robust, reliable and easy to operate. As a global leader in water and wastewater systems, Xylem provides a complete line of transport, treatment, and instrumentation equipment and services to simplify water management. Rental options are available for most equipment and processes. Xylem engineers and Total Care specialists can provide expert support and aftermarket services.

Municipal Potable Water

Municipal Potable Water

Water utilities have to do more with less, and it’s not easy. They must conserve energy, make the most of every drop of water, use staff most efficiently to hold down costs, while meeting stricter requirements and improving quality. Xylem develops innovations to make processes and equipment more energy efficient, more reliable, more water efficient, and easier to operate.

Eaux usées municipales

Eaux usées municipales


Exploitant les forces que la nature utilise pour purifier les rivières et les ruisseaux (air, microbes, gravité, lumière), l’industrie des eaux usées a révolutionné les méthodes d’assainissement au bénéfice des communautés, des rivières, des ruisseaux, des lacs et des océans. S’appuyant sur son expertise et son large portefeuille de produits, Xylem évalue les besoins de ses clients et propose les bonnes solutions tout en maintenant le coût de cycle de vie au plus bas. À la sortie de l’usine, l’eau n’est plus usée. Il s’agit désormais d’une ressource d’une valeur inestimable.

Oil & Gas

Oil & Gas

Applications for temporary-duty dewatering pumps vary as wildly as the Oil and Gas industry does. Godwin and Flygt dewatering products are up to the task, thanks to the extensive support and engineering teams backing them.

;