It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Sensus iperl product splashing in water

Un compteur d’eau offre une précision à long terme à un service de l’eau allemand

La précision des relevés de compteurs est essentielle pour permettre aux services de l’eau de détecter les fuites et de réduire les pertes d’eau. Le service public de l’eau allemand ESWE Versorgungs AG a testé la résistance de son compteur Sensus iPERL après sept ans de fonctionnement dans les conditions difficiles d’une installation de lavage d’autobus. Voici ce qu’il a découvert.

Les bus sont un élément essentiel du système de transport public de Wiesbaden, une ville du sud de l’Allemagne. Transportant plus de 61 millions de passagers par an, la flotte de bus se compose de 290 véhicules modernes, chaque bus utilisant des équipements avancés de réduction et de filtrage des gaz d’échappement. L’utilisation de cette technologie contribue grandement à la fourniture de services de transport public durables et sans émissions dans toute la région.

Les conditions dans l’installation de lavage de bus qui assure la propreté de la flotte sont très exigeantes pour un compteur d’eau, en raison du débit très irrégulier, ainsi que de la grande quantité de détergents auxquels le compteur est constamment exposé. C’était l’environnement idéal pour que le service de l’eau local, ESWE Versorgungs AG, teste les performances à long terme et les capacités globales de l’iPERL, un compteur d’eau électromagnétique statique de Sensus, une marque de Xylem.

Les compteurs d’eaux intelligents iPERL

Contrairement aux autres compteurs à semi-conducteurs, l’iPERL utilise la technologie du champ magnétique rémanent, qui permet de mesurer des débits aussi faibles qu’un litre par heure. Il a une durée de vie prévue de 15 ans, sans qu’il soit nécessaire d’étalonner ou de remplacer le compteur.

Grâce à sa capacité de détection des fuites, iPERL est une excellente solution pour réduire les pertes d’eau et maintenir l’intégrité du réseau. Cela se traduit par une distribution de l’eau plus efficace et moins gaspilleuse.

Des compteurs d’eau à la précision inégalée

Dans l’installation de lavage de bus de Wiesbaden, un laboratoire de test agréé a contrôlé chaque année le compteur iPERL (taille DN 20) afin d’évaluer si la précision de la mesure était dégradée par les conditions opérationnelles exigeantes.

Les essais ont montré qu’en sept ans la précision de mesure du compteur iPERL n’avait pas varié lors d’un seul essai.

Même après avoir été exposée à des conditions difficiles sur le terrain, la courbe d’erreur de l’iPERL se situait non seulement dans la limite d’erreur de trafic, mais aussi dans les limites d’erreur d’étalonnage.

Cela signifie que le compteur a maintenu une précision de mesure linéaire constante, similaire à la courbe d’erreur initiale avant le déploiement du compteur. Les tests ont prouvé que l’iPERL conserve une précision de mesure inégalée pendant au moins sept ans. Avec une durée de vie de 15 ans, on peut s’attendre à ce que le compteur iPERL soit encore très utile au service des eaux pendant de nombreuses années.