It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Le service des eaux de Paris utilise SmartBall® pour détecter rapidement les fuites de canalisations

Le service des eaux de Paris utilise SmartBall® pour détecter rapidement les fuites de canalisations

Eau de Paris, le service public de l’eau à Paris, avait besoin de rechercher les fuites sur une canalisation essentielle de près de cent ans, sans interrompre la distribution. La solution ? La plateforme SmartBall de Xylem. Elle a permis de trouver l’emplacement exact des fuites en trois déploiements efficaces.

Eau de Paris fournit de l’eau de grande qualité à trois millions de consommateurs et aspire à devenir un leader dans le domaine de la gestion durable de l’eau. Le service a pour objectif d’optimiser son fonctionnement, d’adopter des technologies numériques et de fournir aux usagers de l’eau à un prix juste.

L’année dernière, Eau de Paris avait besoin d’inspecter la canalisation Voulzie, une canalisation de 39 kilomètres de long construite en 1924. La canalisation en fonte, d’un diamètre de 1,25 mètre, posait deux problèmes.

D’une part, la canalisation ne pouvait pas être inspectée directement par le personnel puisqu’elle est trop étroite et que l’accès à la conduite est trop restreint pour permettre de passer une caméra. D’autre part, la distribution ne devait pas être interrompue lors de l’inspection, puisque cette canalisation est l’une des artères principales qui permettent d’approvisionner quotidiennement Paris en eau potable.

Eau de Paris, qui travaille depuis plus de 30 ans avec Xylem, a choisit d’utiliser la plateforme SmartBall pour obtenir rapidement des résultats.

La plateforme SmartBall est un outil d’inspection qui nage librement. Elle peut détecter des fuites de la taille d’une tête d’épingle grâce à un capteur acoustique très sensible. Elle peut également servir à cartographier les canalisations, ce qui est particulièrement utile pour les conduites anciennes.

Durant l’inspection, la SmartBall est insérée dans la canalisation, ses déplacements sont suivis, puis elle est retirée.

Des coordonnées GPS pour chaque fuite

L’inspection de la canalisation Voulzie, s’est déroulée en trois étapes. Il a fallu 18 heures d’inspection sur le premier tronçon de 16 km, 21 heures sur le deuxième tronçon de 19 km et 5 heures pour le dernier tronçon de 4 km. À la fin de l’opération, les données collectées par la plateforme SmartBall sont compilées dans un rapport qui identifie et qualifie la nature de chaque fuite, y compris des coordonnées GPS.

« Cette expérience est un succès, se réjouit Sébastien Popot, Responsable d’Unité de Projet Diagnostic chez Eau de Paris. Les innovations numériques telles que la plateforme SmartBall sont de précieuses alliées pour optimiser la gestion de notre réseau et améliorer la gestion de l’eau. Cela profite à nos usagers et à l’environnement. »

À partir de l’analyse du rapport d’inspection fournit par Xylem, Eau de Paris a été en mesure de rapidement commencer à réparer les fuites et de prioriser les remises en état de la canalisation.

En savoir plus sur les solutions pour inspecter les canalisations de Xylem.
 
Obtenir plus d’informations