It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Une île italienne résout ses fuites de canalisations grâce à Xylem

Une île italienne résout ses fuites de canalisations grâce à Xylem

Ischia, une île au large de la côte de Naples en Italie, très prisée par les touristes, est dépendante des canalisations qui acheminent toute son eau potable depuis le continent. Néanmoins, une fuite sur l’une des conduites a causé la perte d’un tiers du volume d’eau journalier nécessaire pour approvisionner l’île. Découvrez comment des outils d’inspection des canalisations innovants, Sahara® et SmartBall® ont permis de résoudre ce problème.
 
Le vieillissement des infrastructures de l’eau, qui peut provoquer des fuites et des portes de revenus, est l’un des plus grands défis auquel l’Italie doit faire face. Selon Utilitalia, en moyenne 38 % de l’eau est perdue dans les réseaux de distribution du pays. En diminuant ces pertes, les services d’eau italiens peuvent réduire les coûts et la consommation d’énergie afin de garantir un approvisionnement en eau plus durable.
 
Xylem a récemment permis au service d’eau Acquedotto Campano de résoudre un problème courant dans les infrastructures vieillissantes : les fuites sur les canalisations difficiles à localiser. Acquedotto Campano fournit de l’eau potable à plus de 70 communes de la région italienne de Campanie, y compris deux îles au sud-ouest des côtes napolitaines. Pour approvisionner en eau les îles, le service s’appuie sur quatre conduites sous-marines, mises en place au début des années 1950.

Le service a compris qu’il avait un problème lorsqu’il a mesuré d’importantes pertes d’eau lors du passage dans les conduites. 50 litres d’eau par secondes finissaient dans la mer.

Les conduites sont la principale source d’approvisionnement en eau des îles de Procida, d’Ischia et de leurs nombreux touristes estivaux qui profitent de leurs plages, de leurs sources chaudes et de leurs attractions telles que le château d’Aragonese.

La découverte d’une importante fuite entre Procida et Ischia

L’approvisionnement en eau des îles arrive de Naples à travers deux conduites en acier qui fournissent Procida. Puis, deux autres conduites en acier transportent l’eau vers Ischia. Les quatre conduites font 300 millimètres de diamètre. 
 
Acquedotto Campano a collecté durant plus de vingt ans les données des flux. Cela permet de connaitre le volume d’eau produit et acheminé aux utilisateurs. L’eau va de Procida à Ischia avec un débit de 260 litres par seconde. Perdre 50 litres par seconde est donc un problème majeur. 
 
Malgré le volume de la perte, situer la fuite était un vrai défi. Acquedotto Campano a essayé le traditionnel corrélateur acoustique. Des plongeurs ont également inspecté les conduites sous-marines qui pour certaines étaient situées à 30 mètres de profondeur. Aucune des deux méthodes n’a permis de situer la source de la perte d’eau.
 
Le service d’eau avait besoin de trouver l’endroit exact de la fuite puisque le seul moyen de la colmater était l’intervention de plongeurs. De plus les réparations étaient urgentes puisque l’eau distribuée est essentielle à la vie quotidienne sur les îles.

Le déploiement d’outils d’inspection des conduites innovants

En partenariat avec Ena Sud srl, une société de conseils italienne spécialisée dans les réseaux de distribution d’eau, Xylem a déployé deux outils d’inspection des conduites innovants : Sahara et SmartBall. Les deux plateformes sont des outils acoustiques connectés, qui peuvent situer les fuites et les poches d’air sans interruption de service.
 
« La première cause de pertes d’eau est les équipements ou les conduites qui fuient parce qu’ils sont percés ou rompus, explique Dario Longobardi, propriétaire de Ena Sud srl, Italie.

Lorsqu’une fuite apparait, cela peut prendre des jours, des semaines ou même des mois avant qu’elle ne soit signalée. De plus, il est difficile de situer l’endroit exact de la fuite dans un réseau immense et étendu. Généralement ce n’est que quand la perte devient visible qu’il y a une réaction. »

L’inspection des conduites a eu lieu entre novembre 2019 et février 2020. L’équipe s’attendait à trouver une ou plusieurs fuites importantes sur les 2,7 kilomètres de canalisations entre Ischia et Procida. La solution Sahara a été utilisée sur ces conduites, tandis que SmartBall a été utilisée entre Naples et Procida.



Le système d’aqueduc a permis à la plateforme Sahara d’être insérée depuis les deux côtés des conduites Procida-Ischia, ce qui est la situation idéale pour une inspection. La plateforme Sahara se déplace avec le flux de l’eau, mais puisqu’elle reste attachée, les opérateurs peuvent la tirer en arrière pour confirmer la présence et la localisation des fuites suspectées en temps réel. L’équipe a également évalué visuellement l’intérieur des conduites à l’aide de caméra renvoyant une vidéo en direct.
 
La plateforme SmartBall était parfaite pour l’inspection des 2,5 kilomètres de conduites entre Naples et Procida. Dans la mesure où la SmartBall est un outil qui flotte librement, il est idéal pour couvrir de grandes distances à inspecter en une seule fois.

Colmater les fuites, préserver l’eau et l’énergie

La plateforme Sahara a localisé une rupture sur l’une des conduites entre Procida et Ischia. Ena Sud a rapidement envoyé des plongeurs réparer la brèche. Grâce à cette réparation, Acquedotto Campano a diminué les pertes d’eau non génératrice de revenus de 50 litres par seconde. Ce qui est suffisant pour fournir de l’eau à un tiers des habitants de l’île d’Ischia.
 
En situant et en réparant la fuite, l’entreprise peut désormais fournir un service fiable durant la haute saison touristique estivale, quand la population de l’île triple. Grâce à la diminution des pertes d’eau, Acquedotto Campano a également réduit ses besoins énergétiques et a amélioré ses résultats.

La plateforme SmartBall peut aussi cartographier les réseaux de conduites. Sur l’île d’Ischia, l’équipe a inspecté près de 500 mètres de réseaux d’eaux pluviales de 250 millimètres. Leur but était à la fois de détecter des fuites, mais aussi de confirmer les emplacements des réseaux pour faciliter les futurs travaux de maintenance.
 
« Investir en amont dans un programme de détection des fuites ciblé incluant l’inspection, la collecte et l’action sur les données d’évaluation est vital pour une gestion efficace, affirme M. Longobardi. C’est l’une des plus grandes leçons que nous avons retenues de l’intervention Xylem, en plus de la technologie qui permet de résoudre un problème rapidement. » 
 
Apprenez-en plus sur les services d’évaluation des réseaux de Xylem.
 
Obtenir plus d’informations