It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

La soluzione di Xylem in Malesia rileva le perdite nelle tubazioni in tempo reale

La soluzione di Xylem in Malesia rileva le perdite nelle tubazioni in tempo reale

Nel primo anno di attività, la soluzione ha rilevato 65 perdite e rotture importanti nelle condutture di Air Selangor, contribuendo a migliorare l’affidabilità e la resilienza degli asset.

Air Selangor è una grande azienda di distribuzione idrica di proprietà dello stato malese di Selangor. L’ente pubblico serve una popolazione di 8,4 milioni di abitanti e gestisce oltre 6.200 chilometri di condotte, che vanno da 300 mm a 2.200 mm, con gran parte delle condotte situate in aree remote dello stato.

In qualità di azienda idrica nazionale che si sforza di gestire la propria rete in modo efficiente dal punto di vista dei costi, Air Selangor desiderava ridurre l’elevato tasso di perdita di acqua non recuperata (NRW), ovvero l’acqua persa a causa di perdite nelle tubature, contatori rotti o uso non autorizzato, che nel 2017 si è attestato al 33,3%.

Air Selangor era preoccupata per l’invecchiamento delle sue infrastrutture e ha adottato un approccio proattivo per ridurre perdite e rotture.

L’azienda voleva identificare le cause degli sbalzi di pressione, noti anche come “transitori”, per limitare i danni che ne possono derivare, portando a una riduzione della vita utile delle tubature. Identificando le perdite prima che si trasformino in scoppi più gravi, le riparazioni possono essere effettuate senza necessità di interrompere le linee o la fornitura di acqua alla comunità locale.

Ritardo nella scoperta delle perdite e cause sconosciute delle sovratensioni

In passato, Air Selangor ha utilizzato diverse tecniche per identificare le perdite e gli scoppi. Tuttavia, era ancora necessaria una risposta più rapida per ridurre al minimo il tempo di funzionamento delle perdite e degli scoppi e le interruzioni che ne derivavano. Nel tempo, l’azienda ha dovuto affrontare una lunga serie di perdite prima che fossero scoperte, spesso a causa della posizione geografica remota della rete principale. Inoltre, i transitori di pressione erano noti come un problema all’interno della rete, ma non se ne conoscevano le fonti o cause.

Air Selangor ha anche notato che le perdite si ripetevano spesso sulle stesse condutture, causando preoccupazione e danneggiando la reputazione dell’azienda. Air Selangor ha cercato attivamente idee innovative per il monitoraggio continuo, al fine di identificare più precocemente le perdite e gli sbalzi di pressione, ridurre gli NRW e migliorare le relazioni con i clienti.

Monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di perdite, scoppi e sovratensioni 

Air Selangor ha collaborato con Xylem per sviluppare un programma di monitoraggio a lungo termine in tutto lo stato, con lo scopo di migliorare l’affidabilità e la resilienza degli asset. Xylem Water Loss Management fornisce un monitoraggio digitale in tempo reale e una piattaforma di rilevamento che riunisce perdite, scoppi e sovratensioni per aiutare Air Selangor a prevenire guasti prematuri agli asset del sistema. 

La soluzione combina e analizza le analisi di due importanti metodologie di rilevamento delle perdite – i transitori di pressione e gli idrofoni, unità per la registrazione del suono sottomarino - per aiutare le aziende di servizi pubblici a localizzare gli scoppi delle tubature in pochi minuti e a rilevare le perdite che crescono lentamente.

Questo processo di monitoraggio automatizzato, supervisionato dagli analisti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, semplifica l’analisi, la visualizzazione e l’interpretazione di enormi quantità di dati e aiuta le squadre di riparazione a stabilire le priorità di intervento.

La soluzione per il rilevamento delle sovrapressioni Xylem Water Loss Management è un modo non invasivo ed economico per monitorare le reti idriche per verificare la presenza di dannosi picchi di pressione. Grazie al rilevamento in linea dei transitori di pressione, la soluzione aiuta a determinare la fonte di questi eventi e identifica le tubazioni sottoposte a stress con un’alta probabilità di perdite. Questo allarme precoce aiuta a gestire le variazioni di pressione dannose e a mitigare i rischi associati alla rottura prematura delle tubazioni, prolungando la vita effettiva degli asset infrastrutturali.

Identificazione di due perdite a settimana

Il programma di monitoraggio è iniziato nel 2018, con 500 sensori installati con successo nel primo anno e 65 perdite e rotture importanti identificate e riparate grazie alla stretta collaborazione con Air Selangor. Il programma continua ancora oggi, con l’installazione di nuovi sensori che entrano in funzione ogni giorno (a gennaio 2021, Air Selangor aveva distribuito 1.600 sensori).

Il team analitico Air Selangor-Xylem sta identificando due perdite a settimana, con 295 rilevate a gennaio 2021. Il monitoraggio continuo delle perdite aiuta Air Selangor a raggiungere gli obiettivi NRW. Con i metodi tradizionali, queste condutture potrebbero non venire ispezionate per mesi o anni.

“Come azienda di servizi pubblici, volevamo ridurre gli scoppi e migliorare il servizio ai clienti: la soluzione di monitoraggio continuo ci sta certamente aiutando a raggiungere i nostri obiettivi”.

– Air Selangor

I dati provenienti dai sensori acustici e di pressione ad alta risoluzione hanno permesso di ottenere importanti informazioni sul funzionamento della rete di Air Selangor e sulla natura e la distribuzione delle perdite nei tronchi di rete. Inoltre, il monitoraggio della pressione transitoria ha identificato i problemi operativi legati al cambio delle pompe, consentendo ad Air Selangor di attuare interventi per prevenire il guasto prematuro degli asset del sistema.

Scopri di più su Xylem Water Loss Management.

Richiesta informazioni