It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Un système intelligent de pompage des eaux pluviales permet de gagner de l’argent et de la sérénité

Un système intelligent de pompage des eaux pluviales permet de gagner de l’argent et de la sérénité

Alors que les événements pluvieux sont de plus en plus importants à cause du changement climatique, Xylem aide ses clients à relever ce défi grâce à des solutions de pompages fiables, faciles à utiliser et économiques.

Lorsque deux des pompes du réseau d’eaux pluviales de leur client leur ont fait défaut, Construction EcoServices (CES) a dû trouver une solution plus efficiente et plus simple à entretenir. CES a choisi une solution de Xylem comprenant deux pompes Flygt avec un système de contrôle MultiSmart et un service de surveillance FlygtCloud SCADA. La taille réduite des pompes permet de les entretenir plus facilement. De plus, le fait que le système soit entièrement sous contrôle permet de faire des économies et de gagner en tranquillité d’esprit.

Les eaux pluviales sont un enjeu important dans le sud-ouest du Texas, surtout depuis qu’en 2017 l’ouragan Harvey a fait tomber 152 cm de pluie en restant bloqué cinq jours au-dessus de cette zone. En réalité, Construction EcoServices (CES) a bâti depuis 2002 une entreprise florissante autour des eaux pluviales.

« Nous aidons les clients grâce à une gamme complète de services liés aux eaux pluviales, explique Stephen Thomson, Responsable principal chez CES. Nous aidons réellement les clients à gérer tous leurs risques liés aux eaux pluviales, en évaluant les risques, en concevant et en installant des systèmes de contrôles des eaux pluviales et en leur fournissant tous les services possibles pour les entretenir. »

L’entreprise est présente dans les environs de Houston, où elle fournit ses services pour un grand nombre de clients. Le contrôle des eaux usées, qui englobe l’infrastructure et les meilleures pratiques de gestion pour réduire l’impact des eaux pluviales, doivent être inspecté mensuellement dans de nombreux endroits.

« Depuis Harvey, les comtés sont plus à cheval sur le respect des règles en matière d’eaux usées : s’assurer que les déchets n’encombrent pas les garde-boue, que les bassins sont végétalisés et qu’ils n’ont pas de dolines. »

De grosses pompes assurant l’écoulement des eaux usées sont tombées en panne

Dans un grand complexe commercial, CES assure le contrôle des eaux pluviales pour une société nationale de gestion immobilière. Le système de contrôle des eaux pluviales que CES gère pour eux consiste en un bassin de plus de seize mille mètres carrés qui recueille les eaux de ruissellement provenant des larges surfaces de parkings et de toits du centre commercial. Le bassin en lui-même s’écoule vers une station de pompage des eaux usées grâce à trois conduites gravitaires.

En 2018, la société de gestion immobilière a rencontré un problème sur l’une de ses stations. Deux de ses pompes, des pompes à flux mixte avec un arbre long, sont tombées en plus. Seul un tiers des pompes fonctionnait encore. À cause de leur taille, les pompes étaient très difficiles à extraire de la station, ce qui aggravait la situation. Les pompes mesuraient 9,4 mètres de long, moteur non compris. Toutes les opérations de maintenances étaient donc couteuses à cause de leur taille. CES extrait aussi les pompes annuellement pour curer les sédiments de la station.

« Cela coutait entre 9 000 et 10 000 $ à chaque fois rien que pour extraire les pompes, explique Stephen Thomson. Et cela prenait toute une journée. »

Avec deux pompes hors service dans la station, Stephen Thomson savait exactement qui appeler. « C’est à ce moment-là que nous avons appelé Hahn, raconte-t-il en parlant de Hahn Equipement, le distributeur exclusif de la marque Flygt de Xylem pour le secteur de Houston. Ils sont toujours aux petits soins. »

Hahn vend des pompes Flygt et tout l’équipement qui va avec depuis plus de 30 ans.

Ajouter des pompes Flygt avec des arbres plus courts et un contrôle à distance

Lorsque CES a appelé, c’est Axel Rangel de Hahn, qui était à l’autre bout du fil. Il a immédiatement contacté l’ingénieur d’applications Flygt le plus proche, Patrick X. Palacios, pour l’aider à choisir une pompe. L ’équipe a recommandé une solution combinant deux pompes Flygt LL 3300 de 60 chevaux, un système de contrôle Flygt MultiSmart, et un FlygtCloud SCADA pour assurer la surveillance et les diagnostiques à distance. Les pompes Flygt L 3300 sont des pompes monobloc à flux mixte avec des arbres bien plus petits.

La solution Flygt a pour vocation de remplacer les pompes de 90 ch avec des moteurs plus efficaces tout en fournissant le débit de 27,6 mètres cubes par minutes par pompes demandés. Flygt fabrique ses propres moteurs, il n’y a donc pas besoin de faire appel à un autre vendeur. La future maintenance est ainsi plus simple et plus rapide. Les nouvelles pompes ont également besoin de moins d’énergie et leur taille compacte facilite la maintenance.

En revanche l’amélioration a été compliquée par tubes de pompes déjà en place. Les tubes étaient coulés sur place en forme de trois L parallèles à la base de la station. Les eaux usées s’écoulaient par gravité depuis le bassin vers la barre horizontale de chaque L. Les pompes étaient installées dans la partie verticale de chaque L. Les tubes en forme de L devaient rester sur place, mais ils étaient trop larges pour les nouvelles pompes. Pour surmonter ce défi, l’équipe de Flygt a conçu des tubes de plus petit diamètre destinés à être encastrés dans les tubes existants et à accueillir les nouvelles pompes.

Un système entièrement sous surveillance pour gagner en sérénité

Le système a été installé par Hahn pour le client de CES en 2018. Environ un an plus tard, le système SCADA et Flygt MultiSmart a commencé à identifier des temps d’exécution très courts pour la troisième pompe, la seule vieille pompe qui n’avait pas été remplacée. La pompe était en train de tomber en panne, et le système l’a détecté. Hahn et l’équipe ont donc remplacé la troisième pompe en 2020.

Aujourd’hui, la station d’eau pluviale est un système entièrement surveillé et contrôlé par l’utilisateur. Ce qui permet de réaliser des économies et d’être plus serein.

« Nous sortons encore les pompes une fois par an pour enlever le sable et le sédiment de la station, déclare M. Thomson. Mais désormais, Hahn peut extraire les nouvelles pompes avec un plus petit équipement. Au lieu de dépenser entre 9 000 $ et 10 000 $ à chaque visite, il s’agit maintenant d’un coût de service mineur. Et si les pompes avaient un jour besoin d’être réparées, elles pourraient être entretenues directement sur place. »

La taille compacte des nouvelles pompes Flygt, leur efficacité, et leur connectivité avec le système FlygtCloud SCADA ont apporté une vraie valeur ajoutée pour le client de CES.

« Le propriétaire est capable de surveillé les niveaux de la station de relevage, les coupures de courant et de détecté les temps de fonctionnement grâce au système SCADA, détaille Axel Rangel de Hahn Equipment. Désormais, le propriétaire a obtenu la tranquillité d’esprit qu’il recherchait pour faire face aux futurs ouragans et crues soudaines.

En savoir plus sur les solutions Xylem dédiées aux stations de pompage et aux secours en cas d’inondation.

Lisez le Complete Guide to Stormwater Management (Guide complet de la gestion des eaux pluviales) de Xylem (en anglais).