It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lancement de Flygt Biboα , la nouvelle pompe Xylem qui permet de réaliser jusqu’à 60 % d’économies d’énergie dans les opérations de drainage industrielles

27 septembre 2021

Paris, le 27 septembre 2021- Xylem (NYSE:XYL), acteur mondial des technologies de l'eau, annonce le lancement en France de sa nouvelle gamme de pompes d’épuisement pour les applications de drainage industrielles.

Dernière innovation de la gamme de solutions intelligentes pour l’eau Xylem, Flygt Biboα ouvre la voie à la prochaine génération de pompes intelligentes économes en énergie, en intégrant une technologie d’intelligence décisionnelle qui lui permet de s’adapter automatiquement à son environnement pour ne fonctionner qu’en cas de besoin.

Basée sur le même socle technique que la pompe pour eaux usées Flygt Concertor, produit best-seller de Xylem, la pompe Biboα offre aux exploitants des perspectives d’économies sans précédent grâce à :

  • Des réductions de 50% des cycles de maintenance et des coûts associés et de 60% de la consommation d’énergie via l’optimisation de son rendement
  • Une vitesse et un rendement flexibles, qui s’ajustent automatiquement à une plage de performances et non plus à une courbe fixe, lui permettant d’avoir un rendement équivalent à des pompes standard allant de 2 kW à 10 kW
  • Une diminution de l'usure jusqu’à 70 %, Flygt Biboα est capable de réguler sa vitesse en fonction de son environnement pour ralentir son fonctionnement en cas de barbotage, et augmenter sa vitesse en cas d’arrivée d’eau jusqu’à ce que le niveau soit de nouveau bas
  • Un format réduit avec 30 % de composants en moins*, ce qui diminue la quantité de pièces de rechange en stock nécessaire
  • Une durée de vie jusqu’à quatre fois supérieure à celle des pompes d’épuisement traditionnelles

BIBO ALPHA.pngSes avantages :

  • Deux modes de fonctionnement différents et interchangeables selon l’application et l’environnement opérationnel
  • Système Plug and Play qui ne nécessite aucune configuration à l’installation
  • Solidité qui assure un pompage ininterrompu, quelle que soit l’opération de drainage
  • Des performances fiables grâce à ses protections moteur intégrées (ampérage, températures, rupture de phase et asymétrie, sous-tension / surtension, démarrage et arrêt progressifs)
  • Conception optimale : système de contrôle intégré, moteur à aimants permanents haut rendement, capteur de pression intégré, capteur de fuite, conception de volute spécifique, système de commande des pompes

Exemples d’applications :

  • Pompage des eaux chargées de chantier ou de carrières
  • Eaux pluviales
  • Effluents industriels abrasifs
  • Secours pour station de pompage (permanent ou temporaire)

Des premiers retours terrain prometteurs

Le lancement de Biboα fait suite à des essais rigoureux sur le terrain, réalisés à la mine de Renström en Suède, l’une des mines les plus profondes d’Europe. Après trois ans de collaboration et d’essais continus avec l’exploitant de la mine New Boliden, Flygt Biboα a permis de réduire de 40 % les coûts de production et de maintenance, et de 30% le coût des processus d’épuisement.

Flygt Biboα est désormais disponible à l’achat ou à la location aux Pays-Bas, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, au Portugal, en Russie, en Espagne, en Suède et en Afrique.

*Comparé aux séries Flygt 2600 et 2800.

Contact presse - Amalthea - Coradine Sersiron - 04 26 78 27 15 - csersiron@amalthea.fr

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, engagé dans le développement de solutions novatrices pour apporter des réponses aux défis les plus critiques de l’eau. Les produits et services de l’entreprise permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l’eau dans l’environnement naturel pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment, l’industrie et l’agriculture. Xylem offre également un portefeuille de solutions de premier plan comprenant des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d’analyse avancée pour les infrastructures de l’eau, du gaz et de l’électricité. Les quelque 16 000 employés de l’entreprise possèdent une grande expertise et se focalisent sur l’identification de solutions complètes et durables. Xylem, dont le siège est situé à Rye Brook (New York), a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 millia