您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

DEPOLOX® 400 M 分析仪

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

在线流程分析仪,用于在清洁水应用中测量消毒剂浓度

Evoqua 的 DEPOLOX® 400 M 分析仪为操作员提供了一个简单、直观的触控面板界面,用于控制最多三个成熟的测量参数:消毒剂(例如游离氯或总氯、二氧化氯、臭氧或高锰酸钾)、pH 值、ORP 或氟化物和温度。此分析仪可采用两种安培消毒剂测量技术:采用快速反应裸电极的 DEPOLOX 5 C 流通池,以及采用膜安培传感器技术的 VariaSense™ C 分析仪。 可以轻松将数据传输到移动设备,或者整合到整个工厂的测量仪表板中。
与此仪器通信时,需要使用一个标准以太网端口,将此端口连接到局域网之后,可以访问面向所有相关信息的内置网络可视化功能。还标配了一个 RS 485 端口和四个毫安输出,用于与其他工厂监测和控制系统进行通信。

4" 彩色触控面板
通过以太网接口实现的先进通信功能
数据记录功能,可轻松将测量值传输到远程装置
可编程的 LED 流通池,能够在出现警报或故障状况时改变颜色

通过 4" 彩色触控面板,直观地操作和轻松可视化所测量的全部参数
智能操作特性:用户可以配置校准检查间隔和仪器的维修间隔
借助广泛使用的 DEPOLOX® 裸电极测量,非常快地响应消毒剂浓度的变化

Specifications