It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

DEPOLOX® 700 M 分析仪

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

在线流程分析仪,用于在清洁水应用中测量和简单控制消毒剂浓度

DEPOLOX® 700 M 分析仪可以在饮用水和工艺用水行业中执行测量和简单控制任务。此分析仪可以汇总多达六个成熟的测量参数:游离氯、总氯、pH 值、氧化还原电位、电导率和温度。DEPOLOX 700 M 分析仪使用一个 7" 彩色触控面板提供直观的用户界面,并具有一个可编程的 LED 流通池,能够在出现警报状况时改变颜色。 所有测量参数都显示在主屏幕上,触碰一下所配置的任何参数,即可获得趋势图、参数设置和校准详细信息。

7" 彩色触控面板
通过以太网接口和 RS 485 连接实现的先进通信功能
可编程的 LED 流通池,能够在出现警报状况时改变颜色
外部 USB 端口,可用于多种集成功能,包括下载最多两年的测量数据

流通池与电子装置之间的数字化通信允许两个组件最远相距 3000 英尺,而且传感器信号不会出现任何损耗
通过 7" 彩色触控面板,直观地操作和轻松可视化所测量的全部参数

技术规范