It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默帮助合作伙伴克服疫情影响,为重大泳池项目保驾护航

赛莱默帮助合作伙伴克服疫情影响,为重大泳池项目保驾护航

赛莱默通过密切合作和全方位解决方案,帮助FT Leisure在英国完成18个泳池项目。

在疫情爆发之前,FT Leisure就委托赛莱默为英国的多个游泳池项目提供泵和流量计解决方案,其中包括耗资7300万英镑的Sandwell水上运动中心。尽管疫情带来了诸多挑战,赛莱默仍与FT Leisure砥砺前行,按时按预算且严格遵照规范,为所有项目设计并交付泳池泵送解决方案。

2019年,为公共泳池行业提供创新工程解决方案和服务的FT Leisure选定由赛莱默为2020年在英国各地建造的休闲设施提供泳池技术。

这些项目意义重大,其中就包括在斯梅西克建造的Sandwell水上运动中心。该中心将举办2022年伯明翰英联邦运动会(Birmingham 2022 Commonwealth Games)的跳水和游泳比赛,这是一项面向英联邦成员国的国际综合体育赛事,预计将有5,000多名运动员参赛。

但就在FT Leisure和赛莱默着手展开合作时,新冠肺炎疫情爆发了,给整个水行业带来了前所未有的严峻挑战。

随着环境的快速变化,与FT Leisure保持经常沟通显得更为重要,而项目管理团队必须克服许多后勤保障上的难题。赛莱默力求用一种敏捷而全面的方式与FT Leisure进行合作,满足他们的需求,确保项目取得成功。

随着社会更加注重规范化的安全环境,休闲设施也必须满足严格的卫生标准。凭借我们在该领域积累的广泛知识和深厚专长,赛莱默能够以可靠高效的产品来应对这些挑战。

实干巧干、密切合作

为了降本增效,FT Leisure希望以一份合同涵盖多个项目的方式来简化各项工作。赛莱默与FT Leisure密切合作,为2020年所有相关项目设计了全方位的解决方案,其中包括58台高效Lowara e-NSC端吸泵、74台增压泵、20台Lowara DIWA潜水排污泵和32台飞力MagFlux流量计。

赛莱默原始设备制造商业务开发经理Kevin Loughman表示:“由于这次重要合作是在2020年正式开始的,每个开发项目被迫中断的可能性都很大。但我们一开始就有明确的共同目标,那就是巧干,并与FT Leisure的项目管理团队密切合作,确保每个项目都能按时交付并符合严格的标准。”

实现最高效率和最低运营成本

除了成本之外,FT Leisure在选择赛莱默的解决方案时,泵效也是一个主要考虑因素。市场一般都需要泵效超过80%,而赛莱默完全符合要求。

Loughman说道:“我们的循环泵必须达到最高效率,才能将最终用户的运行成本降到最低。这些泵全天不间断运行,一个25米长的游泳池,池水大约3小时循环净化一次,确保水质达标。”

“我们的优势不仅仅在于泵。我们有着十分广泛的产品组合,还能够提供其他必要组件,例如Magflux流量计和变速传动装置等。但在这次合作中,我们的角色不只是一个组件供应商,我们还要在泳池机房之外提供额外的项目支持,创造真正更大的价值。”

确保如期交付

正式订单是在2019年11月收到的,但接下来的一年里要陆续交付每个项目。赛莱默每月以视频会议的形式召开项目评审会,以便FT Leisure和赛莱默的团队能随时了解项目的最新进展。通过随时沟通,团队可以提前做出方案,确保项目如期交付。

Loughman表示:“在疫情封锁期间,我们定期召开项目评审会,确保流程的规范,同时也能提前规划、预测,将巧干和实干相结合。从项目管理的角度看,在艰难时期面临如此大规模的项目,按时交付,保质保量都是至关重要的。这也是赛莱默领先行业的专业知识发挥威力的时候,我们的团队可以准确预测需要完成的任务。我们在德文郡阿克明斯特的订单团队与相关工厂保持联络,对确保按时交付起到了重要作用。”

以优质服务和支持超出客户预期

赛莱默团队在充满不确定性的一年里,仍能灵活满足客户的需求,这一点得到FT Leisure的高度认可。

FT Leisure董事总经理Simon Whittingham夸赞道:“赛莱默满足了我们的所有需求,不仅是产品,在服务和支持方面都远远超出了我们的预期。”

“作为一个团队,可靠的合作伙伴让我们更加安心,项目会定期审查,确保每个单独的部分都正常进行。尽管现场会出现不可抗因素,但有了他们的支持,我们的进度不会再次延误。赛莱默与我们的同事随时保持良好沟通,让每个人都清楚下一步的目标,如何去做,以及时间要求等。此次合作取得了巨大成功,这归功于所有人都顶住压力,付出了非一般的努力。”

Kevin Loughman接着说道:“这个项目采取了一种方法,那就是制定清晰的工作流程,并与我们的客户更紧密地合作,这对双方都大有裨益。在赛莱默,我们高度重视从更全面的角度来解决水问题,这一点也运用到与客户保持密切合作的工作模式中,也就是在预算范围内,如期提供完整的解决方案,确保项目在全国顺利推出。”

请求信息