It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Faire équipe avec nos clients pour résoudre les problèmes d’eau en Inde

Faire équipe avec nos clients pour résoudre les problèmes d’eau en Inde

À cause de fuites, de compteurs défectueux ou de vols, plus de 40 % de l’eau traitée dans de nombreuses grandes villes est perdue avant d’arriver au consommateur. Cela s’ajoute à de nombreux problèmes liés à l’eau tels que la pollution qui en altère la qualité.

Durant l’année qui vient de s’écouler, la pandémie a souligné le besoin urgent d’avoir un accès à de l’eau propre et à un assainissement fiable pour aider à prévenir la propagation de la maladie et permettre aux collectivités de continuer à fonctionner. Les solutions technologiques de pointe sont essentielles pour optimiser la gestion de l’eau, y compris pour éviter le gaspillage.

En Inde, les professionnels de services de l’eau, les industriels et autres consommateurs ainsi que les responsables politiques travaillent sans relâche afin de résoudre les plus gros défis liés à l’eau du pays. À ce titre, Xylem India est honoré de les épauler dans leurs incroyables efforts et de les aider à garantir l’approvisionnement en eau à travers le pays.

Affronter les enjeux des eaux usées pour rendre les communautés plus saines et résilientes

La ville de Jamnagar, dans la région de Gujarat, faisait transiter ses eaux usées à travers des drains ouverts. Cela provoquait des conditions insalubres et des engorgements qui contaminaient l’eau potable. Ces eaux usées non traitées récoltées au travers de la ville étaient acheminées vers les rivières Rangamati et Nagmati qui rejoignent la mer dans le golf de Kutch. Cela constituait une menace pour biodiversité notamment marine, mais également le sanctuaire d’oiseaux de Khijadia et provoquait de nombreux problèmes environnementaux.

Essar Projects Ltd et Thermax Joint JV se sont attaqués à ces problèmes au nom de la ville. Ce faisant ils ont construit une station d’épuration capable de traiter 70 millions de litres par jour et ont pris en charge l’exploitation de cette station pour les 15 premières années. Essar s’est associé à Xylem pour mettre en place le processus d’aération prolongée par cycle intermittent (ICEAS), qui est une technologie avancée de réacteur à alimentation discontinue (SBR), pour traiter les eaux résidentielles et industrielles de la ville. Les bénéfices ont été significatifs : réduction de l’impact écologique, contrôles forts et fiables, faibles coûts d’investissements, de fonctionnement et de maintenance. Les systèmes d’aérations, les ventilateurs, les pompes, les mélangeurs, les systèmes de surveillance et de contrôles font notamment partie des nombreux avantages de l’intégration de tout le processus de solution ICEA.

Grâce au déploiement de l’ICEAS, la solution Sanitaire de Xylem, la ville de Jamnagar est désormais en mesure de traiter les eaux usées, de la préparer à être réutilisée dans les industries du secteur et les effluents rejetés ne sont plus une menace pour les écosystèmes marins alentour. La santé de la communauté s’est améliorée ainsi que la qualité de l’eau des rivières Rangamati et Nagmati. Les abords des rivières sont plus sains et les ressources d’eau sont ainsi préservées.

Trouver des solutions aux pénuries d’eau

Le schéma d’irrigation par ascenseur de Kaleshwaram (Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme – KLIS), construit sur la rivière Godavari à Kaleshwaram (Bhupalpally, Telangana) est l’un des plus grands projets d’irrigation par ascenseur à paliers du monde Le projet a été développé pour maitriser les crues de la rivière et rendre résilientes aux sécheresses persistantes.

Xylem s’est associé à Megha Engineering and Infrastructure Limited (MEIL), l’un des fournisseur du KLIS, pour fournir des pompes Flygt A-C à volutes métalliques créées sur mesure. Chaque pompe élève de 35 mètres de haut 75 000 litres d’eau par seconde. Grâce aux moteurs de 40 MW de la station de pompage de Sundilla, le projet a pu extraire l’eau de l’estran du barrage de Sundilla et le pomper jusqu’au projet de Sripada Yellampalli.

Avec les pompes Xylem, le projet KLIS est désormais en mesure de résoudre les problèmes liés aux pénuries d’eau des districts adjacents du Telangana sujets à la sécheresse en utilisant l’eau pour l’irrigation, la consommation des foyers et de l’industrie.

Garantir la continuité des services pendant la pandémie

Durant la pandémie, lorsque les pays du monde entier imposaient des confinements stricts, les producteurs devaient relever le défi de continuer à faire tourner leurs entreprises. L’une des plus grandes entreprises de pâte et papier d’Inde, située dans le Telangana, a été durement touchée.

Cette entreprise est en particulier reconnue pour son utilisation de technologies avancées, vertes et respectueuses de l’environnement pour la fabrication de papier. Pour cela elle utilise le système de traitement à l’ozone de la marque WEDECO de Xylem dans ses processus de blanchiment. Pendant la pandémie, Xylem les a soutenus en mettant à disposition de l’usine d’ozone du groupe du personnel et des services. Cela a permis de fournir de l’ozone pour leurs procédés sans interruption malgré les temps incertains.

Avec la technologie de production d’ozone fiable de Xylem et le soutien de ses équipes opérationnelles, l’usine pâte et papier a été en mesure d’utiliser le système de traitement à l’ozone. Elle a ainsi pu réaliser les meilleures performances environnementales, procédés et rationalisation des coûts.

Xylem est fier de s’associer avec ses clients, qui partout en Inde sont défendent une gérance responsable des ressources en eaux et qui sont bénéfiques pour les communautés et les économies locales. Ensemble, nous aidons à créer un monde plus juste et plus durable