It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默与Esri合作开发基于人工智能的创新管道分析模型

赛莱默与Esri合作开发基于人工智能的创新管道分析模型

借助该模型,水务公司可缩减管道更换成本7000万美元,同时管道故障发生次数减少四分之三
 

全球水技术领域的领军企业赛莱默(Xylem)与全球地理信息系统(GIS)市场领导者ESRI合作,为中大西洋地区的一家中型水务公司开发了一款前卫的人工智能(AI)管道分析模型,显著提高该公司的效率和适应力。

该模型是北美首批可准确预测未来管道故障的模型之一,使用赛莱默基于AI的解决方案,并结合相关分析中的开源信息,对该水务公司的Esri ArcGIS®企业系统内的数据(如爆管数据和其他基础设施数据)进行分析。

赛莱默创新战略与合作业务副总裁Dave Ayers表示:“赛莱默致力于推动水资源领域的创新,通过与Esri等其他一流技术领导者合作,有助于我们进一步加快水务创新。我们共同帮助水务运营商等用水资源用户打造更安全、适应力更强的社区。”

利用机器学习预测管道故障

该水务公司采用前瞻性方案,持续为27万客户提供更加可靠的服务,但该公司也面临水基础设施老化这个非常普遍的问题。该公司整个系统的主水管长度超过1600公里,平均管道使用寿命约为50年,其主水管破裂率在不断上升。这促使他们寻求创新战略,希望在提高服务可靠性的同时,尽量降低维修和更换成本。

随着主水管破裂率的上升,水务客户正面临不可预知的服务中断、高昂的维修费用和极具破坏性的道路封闭等问题。为了提高声誉和提升客户服务水平,该公司希望在水基础设施管理方面采取更具前瞻性的措施,并优先考虑最需重视的管道。

该水务公司公共工程部项目经理说:“我们的目标是利用机器学习来识别可能导致管道故障的变量,最终为我们的资本改良计划提供支持。”。

利用AI开发风险模型

该公司以前在PCCP(预应力钢筒混凝土管)资产管理方面与赛莱默有过合作。该公司基于赛莱默在制定主水管维护策略方面的深厚专业知识,以及赛莱默与Esri 20多年的密切合作关系,于2014年聘请赛莱默为其开发了一款AI风险模型,该模型可通过Esri的ArcGIS系统进行验证、更新和显示,以供其团队继续使用。

之后,该水务公司还与赛莱默合作部署了一款定量风险模型,该模型可将失效概率(水管最有可能发生事故的时间)与失效后果(失效会带来的社会、经济和环境成本)相结合。赛莱默的机器学习解决方案使用多项数据信息(包括先前的状态评估结果),预测系统中每根主水管可能出现故障的概率。随着数据收集的越来越多,系统会做相应调整,GIS和机器学习算法也会随之不断更新,以便持续了解系统的整体健康状况。

赛莱默和Esri的解决方案可准确预测未来的故障

这款AI管道分析模型是北美首批基于AI的主水管破裂分析模型之一,可准确预测配水系统未来可能出现的故障。该模型使用该公司的Esri ArcGIS企业系统中的数据,包括爆管数据和其他基础设施数据,并结合使用相关分析中的开源信息。在传统的主观评分模型中,即使输入更新时,输出也通常会保持不变,因此与传统模型相比,这款数据驱动型方案具有显著的优势。

Esri全球水业务主管David Wachal称:“通过将ArcGIS与赛莱默基于AI的创新管道失效分析相结合,水务公司可以显著降低成本,并提高其所在社区的适应力。”

赛莱默的风险模型可根据从系统中收集的信息来更新结果,这些信息包括主水管断裂、管道状况和其他运行相关数据。通过参考这些结果,客户可以优先考虑和筹划管道更换,降低成本,并通过处理最重要且老化问题最为严重的管道,减少对其客户的影响。

为了验证这种方案并降低整体故障概率,该水务公司挑选了一个预测“热点”,或管道破裂情况较为严重的区域,在此对赛莱默的机器学习技术进行试用,以降低整体故障概率。

此外,赛莱默还为该公司的现场操作员提供了一款移动现场情况跟踪应用(可捕捉管道破裂相关信息)。这项增值功能不仅提高了爆管数据的准确性,还减少了更新其设备维护管理系统(CMMS)和GIS所需的总工时,并改进了管道故障预测功能。

节省7000万美元成本,并显著减少管道故障发生次数

试点项目成功后,该水务公司便利用基于AI的风险模型,制定了其他具有成本效益的管道更新策略。一旦在整个配水系统中实施,该模型可帮助该公司将年度管道更换成本从9000万美元降至仅2000万美元,降幅高达77%,同时将故障发生次数大幅减少四分之三。

赛莱默的Dave Ayers说:“我们很荣幸能与Esri合作,通过部署创新解决方案,真正改变水务公司预测管道故障和优先考虑维修的方式。通过与水务运营商合作推动创新,并结合我们的专业知识和技术,我们正在加快发展并开发先进的新方案,帮助应对现如今水务行业所面临的最大挑战,从而打造一个更具可持续性的世界。”
 
了解有关 赛莱默创新的详情