赛莱默解决污水泵站的振动问题

在荷兰的哈登贝赫,一座污水泵站因泵老化而出现振动,附近的居民不堪其扰。赛莱默领命上阵,一举解决这个问题。该公司发现了一种新的泵送解决方案和继续使用现有管道的方法,尽管这最初并不适用于新型飞力(Flygt)泵。赛莱默工程师巧妙使用了管道接头,不仅降低了成本,还在更短的时间内完成了这项任务。

自2016年以来,哈登贝赫市政府一直与赛莱默保持良好合作。除了负责该市泵站的维护工作外,赛莱默还参与讨论相关方案的制定实施,并提供咨询意见。哈登贝赫一直在寻找能够提高效率、降低维护成本和让市民满意的新解决方案。

哈登贝赫市政府的下水道系统负责人Herman Weekamp表示:“市政府非常重视以可持续的方式向民众提供高水平的服务。因此,我们选择与赛莱默合作,在提高泵站和贮存沉淀池的效率的同时,降低了维护成本。”

锁定扰民的泵站

为了改善泵站的运行,解决振动问题,哈登贝赫在2019年选择了“de Aak”干式污水泵站。

Weekamp指出:“我们必须去处理有故障的水泵电机,而且这个泵确实已经比较老旧了。2011年,该泵在升级时采用了赛莱默的SmartRun泵站控制系统,这帮助我们节约了15%到20%的能源。但是,由于水泵电机出现问题,我们开始陆续接到当地居民的投诉。他们表示,泵送过程每循环一次,重型电机在启动时都会出现振动和共振现象,严重扰民。”

为了解决振动问题,最初采用的方法是调整控制系统的某些设置。但最后,由于长期高强度运转,水泵出现很大的磨损。在决定换新泵时,市政府选定了最新一代的13.5 kW飞力泵,这款泵采用了自清洁N型液压技术。

让换泵更省时、省力、省钱

2019年9月,赛莱默受市政府的委托来更换新泵。后来发现,污水泵站中的管道尺寸与新泵不同,因此可能还要换新管道。这就必然要对混凝土底座的结构做出大幅度调整。

但是,赛莱默的工程师决定研究其他可能性,最终提出用一种特殊的接头来连接泵。这样一来,不仅可以将新泵连接到现有管道上,还能保留混凝土底座和泵的托架。

据Weekamp介绍:“这不仅节约了我们的时间和成本,也尽量避免了给附近居民带来不便。还有一点很重要,为了遵循可持续发展的原则,我们将材料的用量降到最低。”

安装顺利、运转平稳

赛莱默只用了两天就完成了新泵的安装,比原计划的一周提前好几天。安装完成后,赛莱默还拆除了多余的管道并清理了泵站。

Weekamp说道:“结果让我很满意。泵站一直运转平稳,此后也再没有接到附近居民的投诉。赛莱默运用他们丰富的知识和经验,设计出这款专用的特殊解决方案,并完成了安装和调试。这个团队真是太棒了,我很高兴能与他们合作。我在赛莱默有专门的联络人员,这些年来一直保持良好沟通,我对赛莱默非常有信心。我可以让工程师专心去做自己的工作,不用分心去管其他事情。如果有任何问题,我也会立即收到他们的消息。”

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.