It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
赛莱默解决方案帮助意大利水务机构将深井泵能耗降低30%

赛莱默解决方案帮助意大利水务机构将深井泵能耗降低30%

意大利卡拉布里亚地区的一个主要水资源机构最近着手扩大和现代化其饮用水供应网络。该机构就是Società Risorse Idriche Calabresi(简称Sorical希望恢复其业务的水力效率,这也是其计划的一部分。赛莱默的Lowara品牌深井泵帮助该机构将每口井的能源使用量减少了30%,并将取水率提高了一倍,有的甚至提高了这是赛莱默帮助世界各地社区优化水资源管理和推进可持续发展工作的一部分。


Sorical 水务机构每年为有着196万人口的卡拉布里亚地区提供超过2.74亿立方米的水。该机构负责管理该地区的大型供水网络和饮用水处理厂,每天通过6000公里的管道、300个提升站和900个水库和水箱,向卡拉布里亚地区几乎所有的市镇供水。
 
水务机构每年为有着196万人口的卡拉布里亚地区提供超过2.74亿立方米的水。该机构负责管理该地区的大型供水网络和饮用水处理厂,每天通过6000公里的管道、300个提升站和900个水库和水箱,向卡拉布里亚地区几乎所有的市镇供水。

为了应对这些挑战,Sorical公司每天都在评估和监测现有的水资源和水需求。该机构还制定计划,对现有的水厂进行重新配置、扩建和现代化改造。到目前为止,该机构已经为这些计划投入了2.56亿欧元(合3.1亿美元),另外还将在未来十年内进一步投资。这些计划主要集中在水厂的特别养护上,以延长水厂的使用寿命,并更换老旧或损坏的管道。

大修现有水井提高效率

大部分养护工作是对现有水井进行普通和特殊养护,以提高能源效率。这种养护对该机构的运作至关重要,因为卡拉布里亚使用的饮用水有一半是通过近300口井网从地下水中获取的。

这种养护的一个很好的例子是对几个井田进行了升级。从井中提取的水被分配到爱奥尼亚海和被称为La Sila的山地高原之间的城市。其中一些井建于20世纪80年代末,由于年代久远,出现了磨损和腐烂的迹象,排水管堵塞、腐蚀、过滤器和管道结垢。这些因素,再加上泵的使用,导致能源和成本效率低下。


为了提高作业效率并缓解这一问题,Sorical着手通过机械刷洗、喷射工具等方法来完全恢复井的水力效率。这些措施去除了积聚在管道内表面的积垢和沉积物,改进了过滤器,并清除了沙子和碎屑。


Sorical还将5口井内的泵更换为赛莱默的 Lowara Z8 submersible borehole pumps。这款泵采用高效设计,包括动态耐磨环,可将水力损失降至最低,减少能源使用,并防止泵在待机期间发生堵塞。这款泵非常适合用于深井供水、增压以及市政和工业系统的配水。

取水率提高一倍和

通过Lowara水泵和该机构进行的养护,Sorical公司将每口井的耗电量减少了30%。升级和大修还使每口井的取水量增加了一倍,甚至在某些情况下增加了两倍。


除了这项工作,Sorical还在更换陈旧的水泵,包括安装高质量、高能效的水泵,已经节省了300万欧元(合360万美元)左右的能耗。


作为选定的泵供应商之一,赛莱默为整个地区的井提供了逾35台 Lowara 深井泵。这些泵属于Lowara的Z系列泵(有Z8、Z10、Z12),由不锈钢制成,采用半轴流,是腐蚀性和磨损性环境的理想之选。同时,该系列泵在液压性能和能耗方面也非常高效,因此特别可靠耐用。


由于Sorical一直致力于不断改进运作,再加上采用了赛莱默的节能型深井泵,该机构正在以更可持续的方式向整个卡拉布里亚地区供水。


 
欲了解更多关于赛莱默如何帮助我们的客户推进可持续发展的信息,请参阅我们的 可持续发展报告