It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Eau de refroidissement pour centrale alimentée au gaz

SUÈDE

Défi
Une centrale alimentée au gaz dans le sud de la Suède a nécessité le pompage d’une réserve d’eau de refroidissement dans une longue conduite, sensible aux coups de bélier, vers des échangeurs de chaleur sensibles aux changements rapides de pression.

Solution
En raison d’un système de relèvement à faible hauteur, des pompes à hélice Flygt sont utilisées pour fournir un débit d’environ 6 m³/s (95 000 US gpm). Les pompes à hélice transportent l’eau de mer, qui est utilisée comme eau de refroidissement, dans une tour d’équilibre afin de pressuriser la canalisation. La tour d’équilibre garantit qu’aucun changement rapide de pression ne se produira dans le réseau de canalisation, évitant ainsi les coups de bélier.