It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

飓风设备和紧急响应

天气不可预测。赛莱默并非如此。

美国的官方飓风季节为5月到11月,高峰期为8月中旬到10月下旬。赛莱默有助于确保您做好准备。

在灾难性天气事件发生之前,赛莱默与城市、郡县和公司展开合作,制定贯彻应急响应策略的应急计划,并确定应对自然灾害所需的泵送设备。

如果您不确定如何制定和激活应急计划,现在是时候学习了。当飓风来袭时,很难保持冷静并想出一项计划。关键是要针对天气做好准备,且一个好的起点便是观看我们的点播式网络研讨会。在长达一个半小时的时间里,赛莱默的Hunter Powell为您提供应急计划方面的专家建议,以最大限度地减少损害并保护您的运营免受洪水和风暴潮的影响;洪水和风暴潮是飓风事件中最具破坏性的连续冲击。

点击此处查看关于飓风应急计划的重要点播式网络研讨会,了解您是否拥有适合此条件及任意飓风季节的策略、租赁设备和资源。

紧急响应是我们工作的核心。在超过35年的时间里,我们一直在应对与天气有关的时间,且承包安装是我们的专长。让我们向您证明,我们是业内最可靠、最积极的灾难恢复团队。

我们将与您合作,以制定灾难行动计划,因为我们:

  • 获得适合相应工作的设备。赛莱默拥有大量的泵和水管理设备组合,能够提供更多的选择。我们还提供设备租赁,这非常适合应对紧急洪水和紧急下水道分流情况。
  • 选择一个适用且可靠的系统。因为我们设计并建造自己的设备,所以我们明白其如何达到最佳工作状态,并创建相应的系统,以使设备能够满足各社区应对飓风后果的需求。
  • 选择一支致力于您的安全和成功的支持团队。赛莱默团队经验丰富,能够提供应急计划、承包服务和大量设备库存,以满足您的需求。我们将帮助您在暴风雨之前制定抗洪减灾应急计划,并随时准备在发生潮湿天气灾害时做出响应。 

全天候紧急响应

当飓风和大风暴引发洪水时,凭借不依赖于电力网络运行的便携式泵送设备,赛莱默有能力随时做出响应,以排出关键基础设施区域的洪水或使污水收集系统保持正常运行。

无论您在美国的哪个地方,我们都在距离您不远的地方设立了办事处。我们的分支机构和分销商网络将致力于部署相关设备,并随时随地提供支持。

凭借赛莱默的防灾计划,您可以采取行动而非做出反应。

有用的飓风防范链接:

产品 品牌
产品
品牌
Flygt logo
Flygt

需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。