It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

核能

将水泵入工业和城市工厂

许多工业和市政设施的操作过程需要大量的水。进水站控制装置进水,由此使流程正常进行。由于操作过程需要水,因此需要可靠、高效的泵。进气站用于以下应用:

  • 需要用水以进行冷却和冷凝的发电厂
  • 用于饮用水生产的水处理厂进水口
  • 用于工业过程的冷却水
  • 一般工艺用水
  • 清洗水

根据来源和工艺要求,该过程中使用的水可以是淡水或海水。海水含盐量不同,对泵的要求也不同,所以必须针对海水设计专门的解决方案。

明白您的挑战

  • 通常需要高流量
  • 可靠性和冗余非常重要,因为泵故障可能会危及操作
  • 持续运行
  • 能源效率
产品 品牌
品牌
Flygt logo
Flygt

需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。

wedeco logo
Wedeco

Reliable and environmentally-friendly water and wastewater treatment technologies.