It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

搜索结果

搜索结果

  • 飞力荣获创新技术奖

    赛莱默公司的污水泵解决方案——飞力 Experior 荣获水环境联合会 (WEF) 颁发的“2014创新技术奖”。 飞力 Experior 的防堵塞设计已成功通过了现场测试,经证明最多可降低50%的能耗,而且几乎无需进行清除堵塞物的维护保养工作。这项大奖在水环境联合会年度技术展会 (WEFTEC)...
  • 赛莱默技术将帮助菲律宾抗击雨季水灾

    大都市马尼拉的主要地区的两座泵站正在利用飞力旋桨泵进行升级,以帮助保护居民区,防止受到雨季严重水灾的侵袭。赛莱默的飞力技术将使泵站的流量提高25%,这将减少洪灾,改善该市的环境和卫生状况,从而造福50多万人。 赛莱默的解决方案在菲律宾首开先河。将提供采用不锈钢螺旋桨的赛莱默飞力旋桨泵...
  • 安装飞力 Experior 两年后效果依然显著

    美国路易斯安那州杰斐逊县 ( Jefferson Parish ) 的几家工况最恶劣的污水泵站安装赛莱默飞力 Experior 系统已经有两年了。从那以后 ,没有发生一起堵塞事故。杰斐逊县估计,至少节约了 2 万美元维护费用,能耗降低 60% ,节能价值高达 6,000 美元。 在安装飞力 Experior...
  • 赛莱默在 WEFTEC 2014 上展出的新型解决方案

    在今年的 WEFTEC 展会上,赛莱默推出一项革命性的新型多屏障废水处理解决方案,并展示了公司专为水和废水行业设计的监控产品组合的新成员。赛莱默还因 Experior 概念而荣获水环境联合会 (Water Environment Federation) 颁发的“2014创新技术奖”(2014 Innovative...
  • 为欧洲最大的废水处理厂供应水泵

    赛莱默日前宣布,公司赢得一项重大合同,为坐落于法国巴黎附近的欧洲最大的(世界第二大)废水处理厂的升级工程提供飞力品牌潜水泵及监控技术。赛莱默将供应水泵及相关配件,用于对流域泥水进行再循环处理,并向该处理厂的生物池中注入废水。 Achères Seine Aval...
  • 美国水价持续上涨

    蓝圈组织 (Circle of Blue) 的一项最新调查显示出美国自来水业的两个有趣的趋势:水价不断上涨;一些自来水公司更加依赖于每月固定收费,来抵销节水所带来的用水量减少的影响。...
  • 为什么印度的未来取决于污水处理

    即便是相对富裕的发达国家,要为日益增长的人口提供足够的洁净水可能也很难。但在印度这样一个拥有 12 亿人口、基本基础设施和财力都十分短缺的国家,问题尤为尖锐。《 Impeller 》采访了赛莱默印度公司董事总经理 H. Bala...
  • 水厂因赛莱默紫外线和臭氧解决方案而受益

    坐落于加拿大蒙特利尔东北部的 Terrebonne 市需对其水处理厂进行升级,以扩大处理能力,达到环境法规的要求。该厂是千岛河 (Rivière des Milles-Iles) 沿岸很多城市的最后一个饮用水取水口。考虑到上游城市排放的废水,该厂需要一套确保最佳水质的处理工艺。 Terrebonne...
  • What pump reliability really means

    在水资源行业工作了 30 多年的 Geoff Slater 知道,当水泵无法正常工作时,就会变得既费时又费钱,有时甚至会耗费惊人。 Slater 目前担任加拿大新斯科舍省科尔切斯特县市政污水处理主管,负责管理为 3.6 万人服务的 34 座泵站。现在,他专门与赛莱默协同处理水泵、监控设备及服务事宜。 Slater...
  • 改善水资源管理对业务增长至关重要

    两份最新报告称,改善水资源管理,对美国及全球经济体来说至关重要。根据美国环境保护局 (EPA) 和碳披露项目 (CDP) 的最新报告,水资源竞争加剧、日益老化的基础设施以及不可持续的水利用问题正使企业和社区处于危险之中。新成立的 Value of Water Coalition...
  • 飞力泵使能源成本降低31%

    加拿大新不伦瑞克省巴瑟斯特市的污水提升站面临水泵遭纤维物质堵塞的重重挑战;这一问题还导致能源使用量增加。通过采用飞力 N 泵技术,投入运营的第一年未发生一起堵塞事故,每月能源成本平均减少 31% 。...
  • 水资源新闻界的超级英雄

    如果你问 J. Carl Ganter :他和他的 Circle of Blue 团队在分析和报道全球最迫切的水资源问题时,使用的是什么方法,他会眨眨眼,告诉你是: IWT 。然后,他会解释: IWT 代表“ I was there (我就在现场)”。 Ganter...
  • 召唤所有水英雄

    去年,《Impeller》杂志介绍了在研究、解决和提高全球水问题意识方面工作表现突出的 25名水英雄 。今年,我们想听一听你的水英雄故事。什么人、组织或公司令你深受触动? 作为全球领先的水技术供应商,赛莱默知道,我们必须共同解决全球的水挑战。帮助我们在我们即将发表的关于2013 Impeller...
  • 庆祝“世界水日”

    3 月 22 日,全球各地举行了数百场庆祝“世界水日”的活动。今年“世界水日”的主题是“水合作”。 1993 年经联合国指定的“世界水日”目的是关注淡水资源及其可持续管理的重要性。《 Impeller 》与赛莱默水印计划 ( Xylem Watermark ) 总监 Michael Fields...
  • 节约用水的7种简单方法

    洁净水的获得很可能被视为理所当然。在赛莱默,我们的目标是找出可持续方法,来解决全球的水资源问题。我们相信,大变化始于小行动,你也可以做出贡献——珍视每一滴水!通过以更智慧的方式来用水,作为个人的你可以减少自己的用水量和能源使用量。 1.准备饮用水:将水罐一直放在冰箱里,这样你就不必为了一杯凉开水而让水流失。...
  • 25 水资源英雄

    全球各地有成千上万的人投身解决水问题的重要工作, 具体形式包括科学研究、政策制定或亲身参与。现为您介绍《Impeller》评选出的部分水资源英雄(排名不分先后)。 Jimmy Carter 美国,The Carter Center创始人 1986年,美国前总统Jimmy Carter及其创立的Carter...
  • A new era of water management

    「水盲是全球 最重要的水问题」 5问题 您为何认为美国人是水盲? 美国人是水盲或对水问题无知主要源自供水系统的高度发达。整个供水系统仿佛在隐形工作,打开水龙头,就会有水流出。在我看来,水盲是全球最重要的水问题。如果人们根本不思考水问题,解决水资源匮乏的问题就无从谈起。 美国哪些行业用水量最大?...
  • 监测系统

    防止泵发生故障,并将数据传输至SCADA和控制系统。
  • 控制

    控制装置适用于最基本到最复杂的一系列用途。

Create Wishlist

Add to wishlists
Select one or more wishlists.

Item successfully added to wishlist.

Item successfully added to new wishlist.
Item successfully added to existing wishlist.