您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

Vortisand® 系统可取代离心式分离器,从而降低医疗中心冷却塔的运行成本

这座价值 5 亿美元、占地 434000 平方英尺、层楼高的医院大楼拥有 262 个床位,相邻的医院办公楼则占地 172000 平方英尺,有 6 层楼高。为了为整个园区提供制冷和能源服务,设计中还包含一座 3 层楼高、占地 31800 平方英尺的中央动力厂房。 

此中央动力厂房具有三个 3000 GPM 的冷却塔和一个 1500 GPM 的冷却塔,必要时可通过选件进行升级。该医院距离一条高速公路大约 50  75 英尺,个冷却塔都朝向这条公路,因此暴露在脏污的空气和碎屑中。这家医院全天候运营,并实行 8 小时轮班维护机制。 

由于需要过滤掉水系统中的污染物,设计师最初决定使用离心式分离器,并采用滤袋式过滤器作为侧流过滤技术。这种技术借助离心力和颗粒质量从水中分离出颗粒。滤袋式过滤器用于过滤小颗粒,并将回收的水送回到系统中。 

挑战

运行数月之后,涌现了一项新的挑战:由于每周都要清洁冷却塔水池,而且由于积垢量大,每个班次都要更换滤袋式过滤器,因此维护成本大幅增加。设施总工程师知道不能任由这种情况继续下去,并着手研究高效的水处理系统。 

J.D. Sales Co. 演示了一个采用 Vortisand 错流微砂亚微米级过滤技术的水处理系统,以期解决他们面临的污垢和碎屑问题。事实证明,在冷却塔系统中,尺寸小于 5 微米的颗粒最有可能造成积垢和污染,因此 J.D. Sales Co. 坚信,Vortisand 将是适合这个侧流过滤项目的正确技术。开完此次启动会议之后,客户应邀参观了几个现有的设备,这些设备也利用 Vortisand 系统来进行冷却塔侧流过滤。其中包括在国际机场中新建的中央动力厂房。 

解决方案

在评估过程中,计算了总运行成本。很明显,通过将离心式分离器替换为 Vortisand® 系统,可以大幅节省维护成本。Vortisand 系统采用紧凑的设计,能够安装在供出水分离器使用的现有混凝土基座上。Vortisand 系统的另一项优势是,无需使用水池清扫器管道,并在翻新期间去掉了这些管道。 

结果

该项目在启动时执行了激光颗粒分析测试,结果表明,在冷却系统水的全部颗粒中,95% 以上的颗粒不超过 5 微米。在将离心式分离器替换为 Vortisand 之后的仅仅 60 天内,不超过 5 微米的颗粒就减少了 90% 

"在过去的 6 个月,我必须承认,这个过滤器系统可以说是我们最棒的一笔投资。 它不仅减少了固体颗粒,还缩短了我们花费的维护工时。我们无需再清洁滤袋式过滤器,我们的新系统让水池变得比以往干净多了 "
处理厂运行工程师