It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

宾夕法尼亚州上格温内德镇污水处理设施

使用现有储罐以具有成本效益的方式管理潮湿天气高峰流量

挑战

宾夕法尼亚州上格温内德镇的污水处理厂 (WWTP) 处理住宅废物 (70%) 和工业废物 (30%),在潮湿天气流量高峰期间努力保持性能。现有设施旨在处理平均每天 570 万加仑 (MGD) 的日流量,最大月流量为 6.5 MGD,每小时峰值流量为 12 MGD。当工厂试图处理这些峰值流量时,水质会恶化,因为由于缺乏固体分离,澄清池成为瓶颈。

由于该厂难以处理其最初的峰值设计流量12 MGD,因此该厂使用其可用的储罐尽可能保持和平衡流量。监测和控制这些高流量事件是一个耗时且操作人员密集的过程。此外,潜在的未来总磷(TP)限值为0.2 mg/L,因此需要升级。

解决方案

为了避免三级处理和二级系统升级的费用,Upper Gwynedd 在其工程公司环境工程与管理协会的协助下安装了 BioMag® 系统。磁铁矿压载沉降满足了他们的需求,无需额外的储罐容量、盆地内变化、施工期间的分流或任何处理中断。BioMag 系统的快速沉降速率使其能够在混合液悬浮固体 (MLSS) 浓度升高的情况下运行。该系统还提高了乡镇出水的质量和稳定性,工厂将重新调整到年平均流量 6.4 MGD、最大月流量 7.5 MGD 和峰值小时流量 22.5 MGD。

与其他高速澄清技术不同,BioMag® 系统与任何类型的澄清器兼容

结果

初步试点测试
BioMag® 系统能够充分处理所有流量(液压和有机),以及将 TP 降低到0.2 mg/L的未来限值以下的能力。试点取得了:

  • 使用一半的可用澄清池在 6+ MGD 的高流量下进行稳定、高水平的处理,这对应于 12+ MGD 的高峰小时流量
  • 在相当于 10,842 磅的有机负荷下进行稳定、高水平的处理。每天,这是它旨在管理的最大生物需氧量
  • 出水 TP 下限为 0.2 mg/L,无需添加新的储罐或额外的三级处理步骤,同时在各种工艺条件下保持对污泥层的一致控制
  • 在峰值流量期间,总悬浮固体 (TSS) 小于 10 毫克/升(月平均值)和小于 30 毫克/升(每天最大值)。
  • 在设计负载条件下持续硝化并达到氨允许水平(夏季 0.74 毫克/升,冬季 2.2 毫克/升)

2007 年夏天,CoMag® 系统的一个试点证明了它能够用明矾、聚合氯化铝 (PACL)、氯化铁或铝酸钠凝结剂满足新的 TP 限制。此外,试点证明 CoMag 系统可以满足未来低至 0.05 g/L 的许可限制,而无需抛光过滤器,只需增加凝结剂剂量即可。   

全尺寸安装结果
自 2014 年初首次安装以来,BioMag 系统已成功处理高潮湿天气流量,并在这些条件下产生 TSS 浓度低于 10 毫克/升且碳质生物需氧量 (CBOD) 低于 5 毫克/升的污水。

此外,Upper Gwynedd于2014年9月和2015年3月完成了两次为期七天的性能测试。该设施每次必须达到0.2 mg/L的污水磷限值。在9月和3月,其平均出水活性磷浓度分别为0.09 mg/L和0.11 mg/L,成功通过。

终极雨水测试
2014 年 4 月,BioMag 系统成功通过了终极雨水测试——一生只有一次的 5 英寸降雨事件。暴雨期间出水 TSS 增加到 8 毫克/升。费城地区几乎所有其他污水处理厂都被洪水淹没,但上格温内德的 BioMag 系统轻松处理了多余的流量。