It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

IONPURE® CEDI膜堆在辽宁省盘锦市重大工业投资项目展现高超的连续电去离子技术

在先进的“UF+两级RO+EDI”全膜法处理工艺中选用IONPURE® CEDI膜堆

懿华水处理为辽宁某化工企业,提供IONPURE® LX-Z工业型CEDI膜堆,应用于该企业化学水站脱盐水处理项目。辽宁某化工企业轻烃综合利用项目总投资172.36亿元,是盘锦市优化产业结构的重大工业投资项目,于2017年7月启动。该项目位于盘锦辽东湾新区起步区(重点建设区)内,主要建设内容包括新建100万吨/年蒸汽裂解装置、40万吨/年裂解汽油加氢装置、25万吨/年芳烃抽提装置、12万吨/年丁二烯抽提装置、45万吨/年线性低密度聚乙烯装置、35万吨/年高密度聚乙烯装置、60万吨/年聚丙烯装置(20万吨/年 + 40万吨/年两条线),并且配套建设储运及装卸车设施、污水处理场、循环水场、空分空压站、化学水站等公用工程和辅助设施。

挑战

需要保证化学水站脱盐水处理系统出水即CEDI 装置产水的电阻率在 16 MΩ.cm 以上,使得整套装置能够运行良好。

解决方案

在该项目的化学水站脱盐水处理系统中的7套CEDI装置,均采用懿华水处理所提供的Ionpure® LXM45Z CEDI膜堆,总产水量高达1,400m3/h,每套CEDI装置产水量200m3/h。懿华水处理公司的Ionpure® CEDI 膜堆是一种用于生产工业用超纯水的解决方案。CEDI 膜堆无需使用酸/碱及中和系统。另外,与传统混床离子交换相比,可大幅降低运行成本。

IONPURE® LX-Z 工业型 CEDI 膜堆通过电去离子技术生产达到甚至优于混床出水质量的去离子水,专为工业应用而设计。Evoqua 公司的 IONPURE® CEDI 连续电去离子膜堆能够为电力、炼油和化工、一般电子行业以及实验室应用提供始终如一的最高可靠性和优异性能,而且不需要任何再生停机时间。因此,在该项目化学水站脱盐水处理系统中采用“UF+两级RO+EDI”全膜法处理工艺可为理想的解决方案。

结果

到目前为止,所有 CEDI 装置均运行良好,产水完全可以满足设计的产水水质和水量要求,即产水电阻率在16 MΩ.cm 以上。