It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Evoqua 让柏林的饮用水始终处于最佳状态

最大程度减少紧急情况下的气体氯化

挑战

九个自来水厂确保为柏林供应饮用水。柏林的饮用水来自市区的地下水水源,这些水源是在拥有 10000 年以上历史的岩石中形成的。理想的地质状况、受到全面保护的水域和严格的预防原则,为最高的水质提供了有力的保证。柏林的地下水来自大约 650 口井,这些水井的深度介于 30 米到 174 米不等,地下水抽出之后,首先运送到 Berliner Wasserbetriebe 的九个自来水厂之一。在那里,地下水接受处理,然后存储到纯水储罐中。柏林的住宅、工业和商业平均每天消耗大约 535000 立方米新鲜饮用水。每天的最大供应量为 110 万立方米,几乎是平均消耗量的两倍。 

在三个领先的自来水厂的控制室中,监测和控制柏林市的供水情况,这三个自来水厂分别位于 Friedrichshagen、Tegel 和 Beelitzhof。凭借高产能、自来水厂之间的协同作用以及他们实行的集中管理,供水瓶颈问题迎刃而解。Beelitzhof 自来水厂是这三个主要自来水厂之一。该自来水厂与位于这座城市西南部的一些工厂合作。这家自来水厂位于 Wannsee 地区,拥有 80 口水井,分布在 Havel 河的两岸。该自来水厂为柏林的供水网络供应饮用水,每年的供应量约为 3500 万立方米。 

在正常情况下,无需对水进行后续处理。但在极少数情况下,必须对水进行消毒

解决方案

对自来水厂来说,安装氯气投料系统是一个明智的选择。  数十年来,Berlin Wasserbetriebe 一直在使用 Wallace & Tiernan® 系统,作为一家长期合作的客户,他们非常信赖这些系统和设备的安全和无故障运行特性。氯溶液由氯气装置中的氯气制成,通过分配管道输送到投料点,这些管道部分埋在地下,部分安装在建筑中。2013 年安装的氯气装置安放在两个房间中:氯气投料设备和控制箱位于氯气投料室,所需的氯气存储在氯气间。后者由氯气检测器监控。 

结果

只在发生紧急情况时添加用于消毒的氯。浓度非常低,当消毒剂扩散到消费者身上,也不易察觉。利用中央控制箱以及嵌入式流程控制系统,控制和调节整个系统。始终保证供应高质量饮用水。