It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem 通过清洗铝材来满足这一需求

直接供气系统可以帮助工厂生产主要型材

 

挑战

Brand-Erbisdorf 位于 Erz 山脉中,这座城市的发展历来与采矿业密不可分。这里是 Bharat Forge Aluminiumtechnik 的总部,该公司是一家生产铸造驱动装置组件的制造商。去年,一种新的 HCM 铸造方法开始投入使用。此流程由 Novelis Inc. 开发,并以 Flextreme 技术的名义获得了专利。现在,该公司正在具有熔化炉和保温炉的新系统上亲自生产主要型材。

在 Saxon 工厂,每年要熔化 5000 吨的铸造材料。熔化的金属将暴露在氯气和氩气中。这些气体用于清洗铝材。根据所使用的气体,气体用量介于每吨铝材 0.5 到 5 千克不等。最多添加 10 千克的气体。

解决方案

Bharat Forge 的负责人决定使用 Xylem 直接供气系统,因为事实上,Wallace & Tiernan 系统的可靠性在铝加工这个细分市场中非常有名。在 Brand-Erbisdorf,建造了一个新的氯气间,并为其配备了一个双缸氯气投料系统。利用一些过载单元,持续监控氯气气缸的加注水平,以使操作人员始终了解氯的用量。这些气缸必须每两个月更换一次。可以通过一个单独的连接,利用氮气清洗氯气投料系统。

需要使用一个氯气泄漏检测器,持续监控氯气间和铺设了氯气管道的相邻房间。此外,两个 GMS Plus 气体泄漏检测器上装有多个氯传感器,可同时监测环境温度。

出于安全考虑,氯气间中除了使用一个喷水系统外,还安装了一个中和系统,当发生泄漏时,该系统将会激活。这样可以确保在发生紧急情况时,任何含氯的酸性废水都不会进入排水系统。