您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
Sensus iperl product splashing in water

德国水务公司使用的赛莱默水表长期保持计量准确

确保水表计量的准确性是水务公司发现泄漏和减少无收益水的关键所在。德国水务公司ESWE Versorgungs AG对一家公交洗车场的Sensus iPERL水表进行了性能测试,该水表已经在恶劣条件下运行了七年之久。以下是测试结果。

公交车是德国南部城市威斯巴登公共交通系统的重要组成部分。该市的公交车队由290辆现代化车辆组成,每年载客量超过6,100万人次,每辆公交车都使用了先进的尾气减少和过滤设备。这类技术的使用对于在整个地区提供可持续、无排放的公共交通服务起到了极大的促进作用。

公交洗车场的作用是保持整个车队的清洁,这样的环境对水表的要求极高,因为水流量非常不规则,而且经常会有大量清洁剂喷溅到水表上。而这种环境恰恰为当地水务公司ESWE Versorgungs AG测试iPERL的长期性能和整体能力创造了理想条件,iPERL是赛莱默旗下品牌Sensus提供的静态电磁水表。

iPERL智能水表

与其他机械水表不同,iPERL采用了剩余磁场技术,每小时计水量低至1升/小时。该产品的预期使用寿命是15年,无需校准或更换。

iPERL具备一流的泄渗漏检测能力,是减少无收益水和保持管网完整性的出色解决方案,能够提高配水的效率并减少浪费。

无与伦比的计量精度

一家正规的测试实验室每年都会对威斯巴登公交洗车场的iPERL水表(规格为DN 20)进行检查,目的是评估该水表的计量精度是否会因苛刻的使用环境而降低。

测试结果表明,七年来,iPERL水表的计量精度在每次检查中均未出现偏差。

即使暴露在野外的恶劣条件下,iPERL误差曲线也均在流量误差限值和校准误差限值范围内。

由此可见,该水表始终保持恒定的计量精度,与仪表安装前的初始误差曲线相差无几。测试证明,iPERL至少在七年内一直保持无与伦比的计量精度。iPERL水表的使用寿命为15年,因此还能继续为该水务公司提供多年的一流服务。