新加坡海岛度假胜地实现水务管理现代化

新加坡海岛度假胜地实现水务管理现代化

新加坡是一个城市型岛国,拥有560多万人口,占地约710平方公里,每天的用水需求约为4.3亿加仑。为了满足其水务管理需求,新加坡必须制定创新的解决方案来收集、处理和再利用全国各地的污水和雨水,包括新加坡的圣淘沙岛度假胜地。
 
圣淘沙由圣淘沙发展机构(SDC)负责管理,拥有一系列令人兴奋的主题景点、茂密的雨林、金色的沙滩、豪华的住所和全球著名的高尔夫球场。2017年和2018年,这个度假天堂共接待了1910万名游客。
 
在一个占地500公顷的岛屿上运营诸多开发项目会面临很多挑战,如确保水电的稳定供应,以及高效的污水管理系统。由于游客众多,圣淘沙岛度假胜地利用一套复杂的泵站系统,按需清理污水。

打造弹性:升级老化的泵站系统

圣淘沙复杂的泵站系统及可编程逻辑控制器(PLC)算法在20世纪90年代设计完成,已经不再适用于目前的情况。圣淘沙发展机构决定对目前运行的所有泵进行深入调查,之后发现有几个水泵需要大修。整个系统的升级已经十分必要,因此圣淘沙发展机构团队开始寻求更强大的解决方案,包括表现一贯出色的水泵。
 
圣淘沙发展机构高级工程工程师Steven Kong表示:“除了确认了我们的旧泵已经无法再满足污水处理需求外,这项调查还让我们意识到,一个能够生成事故报告的监测系统可以让我们确定水泵故障的具体原因。”
 
事实证明,水泵系统中缺少监控控制器,对泵站的运行造成了严重后果,因为损坏的水泵无法被工作人员发现。当工作人员最终确认哪些水泵出现故障时,往往为时已晚。已坏掉的水泵大多无法修理,需要彻底更换。

新泵、变送器和监控系统

经过全面的审核,圣淘沙发展机构决定安装赛莱默的三套解决方案:飞力N系列泵、MJK Shuttle®超声波液位变送器,以及飞力MultiSmart®监控系统。通过将飞力N系列泵与无故障液位变送器和智能泵站管理器匹配,赛莱默的解决方案解决了岛屿度假胜地的需求,解决了之前的挑战。
 
飞力N系列泵适用于广泛的污水处理应用,它取代了圣淘沙南部地区11个泵站的旧泵,安装了两套干井装置和9套湿井装置。飞力N系列泵采用了N型专利技术,包括一个创新的自清洗叶轮,帮助圣淘沙发展机构降低了能源费用,减少了计划外的维护成本。
 
Steven Kong表示:“11个泵站用于重大的旅游景点、高尔夫俱乐部和酒店。新泵依然运行良好,并且没有堵塞的问题!我们过去每个月都要安排真空清理车来清除污垢,但自从安装了飞力N系列泵后,我们就再也不需要这种服务了。”

高级远程监控功能

但圣淘沙发展机构仍需要一个监控控制器,来将系统整合在一起。根据赛莱默的建议,圣淘沙发展机构团队决定安装一套可升级的系统,该系统具有先进的远程监控功能,可以定期检查系统的健康状况,在任何不利问题可能出现之前,为工作人员提供充足的应对时间。
 
Kong说:“过去,我们常需要处理旧泵站的PLC程序问题,而现在MultiSmart®可以自己安排好所有基本功能和先进功能。此外,不久前,一个泵站出现了水量暴涨问题,控制器的历史日志对帮助我们确定根本原因至关重要。通过已记录的事件深入数据,我们获得了及时纠正问题所需的所有信息。”
 
这个控制器还拥有自动复位功能,可实现非关键的警报、更强的电机保护和短信警报。
 
Kong说:“到目前为止,短信警报系统是我们团队最喜欢的功能。泵站可能在一天中的任何时候发生故障,我们的工作人员无法全天候在每个泵站的现场。通过短信警报,一旦出现问题,我们会立即收到特定的警报通知,然后可以迅速解决问题。”
 
赛莱默东南亚区董事总经理Koh Chong Hin补充道:“为每种应用选择最佳技术,对于实现更好的水务管理至关重要。我们很高兴我们的解决方案满足了圣淘沙的需求,从那以后,圣淘沙就没有发生过任何重大故障。最重要的是,我们的解决方案确保圣淘沙在未来许多年都能平稳、可靠、低成本地运营。”