It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

巴黎水务公司采用SmartBall®技术快速检测管道泄漏

巴黎水务公司采用SmartBall®技术快速检测管道泄漏

法国巴黎公用水务公司Eau de Paris需要在不中断供水的情况下,检测一条具有近百年历史的重要饮用水管道是否存在泄漏。最合适的解决方案是什么?赛莱默的SmartBall技术通过三次有效投放、迅速检测出泄漏点的准确位置。

Eau de Paris为300万人提供优质用水,并努力成为可持续水管理的领导者。该公司专注于优化业务运营、采用先进的数字技术,并以公道的价格向用户供水。

去年,Eau de Paris需要对建于1924年的Voulzie管道进行检修。这条铸铁管道长39公里(24英里),直径1.25米(4.1英尺),主要存在两个问题。

首先,因为管径太小,工作人员无法直接进入管道检查,,而且进入管道的条件有限,无法使用摄像头。其次,检查过程中不能中断供水服务,因为该管道是每天向巴黎供应饮用水的主要管道之一。

与赛莱默合作了30多年的Eau de Paris决定使用该公司的SmartBall迅速完成检测。

SmartBall是一种自由游动的检测技术,可以使用高度灵敏的声传感器检测出针孔大小的泄漏点。它还可用于绘制管道,尤其适用于年代较久的管道。
 
在检测过程中,SmartBall被投放入管道,在管道内移动时保持跟踪,然后回收取出。

为每个管道泄漏点建立GPS坐标

Voulzie管道的检查工作分三个阶段进行。对管道第一段16公里(10英里)的检查用时18小时,第二段近19公里(12英里)用时21小时,最后一段4公里(2.5英里)用了5小时完成检查。检查完成后,SmartBall收集的数据被汇编成一份报告,通过GPS坐标可识别和确认每一个泄漏点的情况。

Eau de Paris诊断项目部负责人Sebastien Popot表示:“检测很成功。像SmartBall这样的数字创新技术为优化我们的网络资产管理和改善水资源管理提供了宝贵的工具,对我们的用户和环境也是有益的。”

根据赛莱默提供的检查报告进行分析后,Eau de Paris能够迅速开始修复泄漏点,并确定管道修复工作的优先次序。

详细了解赛莱默的管道检查解决方案。
 
请求信息