奥斯陆快速发现水管泄漏

为减少供水系统泄漏现象,奥斯陆市政供水及污水处理部门(Oslo VAV)最近采用了赛莱默专业的内部泄漏检测技术。在不中断运行的情况下,赛莱默的SmartBall™和Sahara™技术,在6.4公里的管道中很快发现了16处泄漏。这些可供行动参考的数据将帮助奥斯陆减少用水损失,并做出合算的维修决策。

挪威首都奥斯陆是一座发展迅速的大都市,人口已超过一百万,近90%居民的饮用水源都来自城市北部的Maridalsvannet大湖。

挪威拥有充足的地表水和积雪,因此常被视为一个水源充足的国家。然而,2018年春天,由于连续三周没有降雨,气温也创下新高,奥斯陆和附近几个城市面临了一场迫在眉睫的缺水危机。在用水供不应求的情况下,政府实施了限水措施,禁止人们灌溉草坪和花园。

主动减少水资源流失

这项出人意料的禁令引发了人们对奥斯陆水源供应有限的关注。奥斯陆居民平均每天用水量超过180升,几乎是邻国丹麦居民用水量的两倍。禁令发布后,奥斯陆市政供水及污水处理部门主动采取措施,来减少水资源流失。该部门制定了一个减少泄漏的五步计划,来识别输水系统中的泄漏,并应用了多种技术和分析,希望将无收益水(NRW)的比例从目前的32%减少到20%。

奥斯陆市政供水及污水处理部门意识到,要长距离检测大口径输水干管的泄漏情况,使用相关器、水听器和听棒等传统方法颇具挑战性。考虑到传统方法的局限性后,该部门愿意采用一个试点项目。该项目使用专业的内部技术,可以在不中断服务的情况下,精确定位大型输水干管的泄漏位置。

作为泄漏检测计划的一部分,该部门在Soerkedalen管道开展试点检测。该部门怀疑600毫米钢制备用供应线路出现泄漏,但以往的检测方法无法定位任何泄漏位置。

两种可靠、精确的内部声学技术

2018年秋季,奥斯陆市政供水及污水处理部门与赛莱默合作,采用专业的泄漏检测技术,以减少现实中水的流失。针对这个试点项目,赛莱默推荐了两种可靠、精确的内部声学技术,用于实际检测——自由行进的SmartBall™和系缆式技术Sahara™。
 
赛莱默利用SmartBall进行第一次检测。SmartBall随着水流沿着管道底部滚动前行,发现了泄漏和气囊,由于管道仍在正常运行,因此影响降至最低。SmartBall可穿过转弯,单次投放就能完成长距离检测,因此十分适合完成6.4公里的检测。SmartBall可以检测到每分钟0.01升的泄漏点,比相关器要精确得多。
 
赛莱默利用Sahara进行第二次检测。Sahara的声学传感器可以检测泄漏和气囊,而高清摄像机可以查看内部管道图像。Sahara工具通过一个小型“阳伞”,顺着水流移动,并与地面上的数据采集装置相连,通过操控,操作员可以确认可疑的泄漏点、气囊和其它看到的异常。

可供行动参考的数据帮助部门做出合算的决策

两天的检测没有对运行产生任何不利影响。通过对SmartBall记录的声学数据进行分析,然后与客户提供的位置数据相互比对,从而精确定位出泄漏点的位置。SmartBall检测共发现16处泄漏点,这些泄漏点在数据中清晰可见。Sahara检测工具完成130米的检查后,就发现了该部门人为制造的一个模拟泄漏点,其出众的能力给该部门团队留下了深刻印象。

奥斯陆市政供水及污水处理部门泄露检测部门组长Kjetil Tange表示:“SmartBall技术的表现远远超出了我们的预期。大部分已确认的泄漏点,我们之前都未察觉。基于这些发现以及目前的挖掘和泄漏核查,我们估计每年从这条管道流失的水量达10万立方米。”

损失的10万立方米水每年足以供约1000户家庭使用。即使最小的泄漏点也会造成水的实质流失,并且泄漏的水最终会侵蚀周围的土壤,使该地区更容易发生冲刷或天坑。为修复破损而进行的无计划挖掘耗资巨大,让维修人员面临风险,还可能削弱消费者对公用事业的信心。

借助赛莱默提供的大量宝贵管道状况数据,该部门现在有了可供行动参考的数据,从而做出最好的补救决策,这样有利于未来的资金规划,并实现其无收益水的目标。

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.