It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默解决方案解决扬水站溢流问题

赛莱默解决方案解决扬水站溢流问题

大雨和水泵堵塞导致美国亚利桑那州Hot Springs的Fairwood扬水站经常发生溢流。采用屡获殊荣的飞力N泵技术和戈德温(Godwin) Dri-Prime备用泵的赛莱默解决方案现在将保证该扬水站的全面运转,即使在停电时。

Hot Springs市近期对市政污水基础设施进行了综合检修。该市的污水基础设施为2.3万客户服务,需要对600多英里重力和压力干管进行维护保养。检修目的是实施更积极主动的维护保养计划,解决因容量限制和设备老化所造成的问题。工程包括对Fairwood扬水站的全面改造。

日处理能力为580万加仑的Fairwood扬水站是Hot Springs市政系统的76座主要扬水站之一,经常发生溢流事件,特别是在大雨或由于越来越受欢迎的一次性用品(如掸头、抹布和消毒湿巾)造成水泵堵塞时。这些物品可能堆积在水泵叶轮的前缘,缠绕在一起,从而降低泵的效率,甚至完全停止运转。

自清洁和防堵塞叶轮

由于Hot Springs的公用事业部门已通过其他地方的处理系统所安装的高性能飞力N泵取得了成功,因此也为新Fairwood扬水站选择了N泵。该扬水站配备了赛莱默飞力NP-3231/765 N泵。335-HP潜水泵将通过变速驱动装置运行,每台的设计处理能力为4,050加仑/分钟。

屡获殊荣的N泵技术采用享有专利的防堵塞叶轮,结合自清洁叶轮和泵蜗壳上的卸荷槽,能比其他水泵更高效地处理含砂砾的污水。

叶轮的横置前缘通过将污水中的纤维物质自动从水泵叶轮的前缘上清除,实现超凡的水力性能和能效。

实时控制和保护

除历史和通信选项外,全新飞力MultiSmart泵站控制器也将提供实时控制和保护。所安装的飞力MAS 711水泵监测系统能对水泵启停、泵振动、泵站电能质量和能源使用情况以及泵轴承和密封温度进行记录。

系统将计算并记录每天流入和流出泵站的水量。该市将会获得所有这些信息,以便进行监测和评估,从而使他们能更好地操作水泵,更容易确定未来任何问题的根源。

停电时的备用系统

Fairwood扬水站生活污水溢流的潜在环境影响要求有能在停电时继续运转的备用系统。公用事业公司现场运营经理Bobby Harris与设计工程师Jerry Williams一起选择了戈德温Dri-Prime备用泵组,作为Fairwood扬水站的备用系统。后者是当地工程咨询公司Engineers, Inc.的负责人。

HL250M DBS由425-HP的天然气发动机提供动力,将在湿井旁的地上地基上运行。这台重型泵因其自动引水功能以及应对Fairwood新扬水站的高排水压力和高吸升条件的能力,十分适合备用。这座新扬水站的空间经过了一些重新设计,以满足增加的流量需求。

Harris表示:“现场提供天然气连接管线,将消除发电机油箱中老化的柴油胶凝的风险以及溢出燃料进入附近的小河中的可能性。这还将降低潜水泵中断运行期间城市的燃料成本。”

通过 Simon