It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

通过Xylem Innovation Labs将创新水技术推向市场

通过Xylem Innovation Labs将创新水技术推向市场

在水行业,我们经常谈论技术、创新和数字化转型。在赛莱默,这三大支柱直接关乎我们解决水问题的使命,而我们正将这一使命深入贯彻到市政、农业、工业、商业和住宅等各个行业。举例来说,仅去年一年,我们就看到百事可乐、Gap和Meta等全球知名企业做出实现“净零水”目标——人口达1000万的洛杉矶市承诺到2035年实现100%污水回收利用。

为达成这些意义重大且迫在眉睫的目标,水务公司和用水企业必须利用先进的水和污水处理技术,这对于提高水资源、能源和成本效益而言至关重要。赛莱默是全球水技术领导者,拥有一支17,000人的优秀团队。除了提供领先的解决方案来应对整个水循环中的挑战外,赛莱默还在与世界各地的高等学府、初创企业和小型科技公司合作,将应用前景广阔的创新技术推向市场。

Xylem Innovation Labs采用行业领先的方法

相关合作项目由Xylem Innovation Labs负责,这个团队由才华横溢、充满激情、热衷创新的人才组成,在赛莱默通过创新推动增长和塑造水的未来的过程中扮演了重要角色。Xylem Innovation Labs致力于为赛莱默客户找出最具应用潜力的技术,然后通过为创业提供有力支持的“孵化器和加速器”计划框架来探索更多合作机会。这些计划倾向于商业化,以许可、白标、分销或其他商业协议的形式将新技术推向市场。

这些合作为赛莱默和技术合作伙伴开创出一种双赢的局面,这些技术合作伙伴通常十分敏捷、行动迅速且专注于完善一项技术或解决方案。此外,我们深厚的行业专长和成熟的市场渠道可以促进他们业务计划的实施,为他们提供发展壮大所需的重要工具。

对于Xylem Innovation Labs的这种行业领先的方法,我有着切身体会。作为两家水技术公司的创始成员,我知道将新技术直接推向市场不是一件容易的事。赛莱默的非凡之处在于,凭借我们的全球影响力、资源以及同事和领导层的支持,我们能够同步推进多项技术。

将新技术推向市场

为了更细致地说明我们的工作方式,Xylem Innovation Labs通过三个不同的计划与创新生态系统进行良好合作:

1.“技术侦察与评估”(Technology Scouting & Assessment):赛莱默的开放式创新计划通过包括非营利组织、大学、政府机构、咨询机构、研究公司和投资公司在内的庞大的合作伙伴网络,发掘全球最具潜力的技术。

2.“技术孵化器”(Technology Incubator):这是大型水务公司中的同类首创孵化器,专门面向希望与赛莱默合作以促进自身技术开发、处于早期阶段的技术公司。

3.“合作加速器”(Partnerships Accelerator):该计划锁定的是想要探索商业合作的、处于后期或成熟阶段的技术公司。参与该计划的企业将与赛莱默一同开展商业试点,成功完成该计划的企业将积累相应资源和能力,为与赛莱默的合作做好准备。

技术和商业模式创新

Xylem Innovation Labs团队在这方面已经取得了长足的进步。通过这些计划,我们对很多先进技术展示了试点工作,这些技术对解决紧迫的水问题具有重要意义。从卫星遥感到支持现场服务团队的增强现实技术,再从膜生物反应器技术到使用空气制水系统从空气中提取水,应用范围极其广泛。

让我们感到兴奋的不仅是技术上取得创新,还有商业模式的创新。举例来说,我们与水务咨询公司Isle Utilities建立了新的合作,旨在解决行业转型的主要症结之一:技术采用的速度。他们以业内前所未有的方式来扩展突破性的水技术并提供相应的资金支持,这种方式就是名为“Trial Reservoir”的循环贷款基金。Trial Reservoir将所有想要将新技术推向市场的相关方聚集起来,包括水务公司、投资公司、初创企业和非营利组织,力求明确加快技术采用的路径和流程。

携手解决水问题

从干旱到洪涝,我们每天都能看到,气候变化导致水资源挑战不断升级,这也证明了我们必须以更快的速度解决水问题。好消息是,整个行业都在努力推动创新,并通过这些创新带来积极而可观的变化。

然而,没有任何一个人或组织可以凭一己之力改变整个水行业的格局。我最喜欢的一句谚语是“要想走得快,一个人走;要想走得远,大家一起走。”因此,真正难得的机会在于,Xylem Innovation Labs团队不仅在寻找最一流的技术,而且积极参与并展开合作,与赛莱默的所有成员和整个水行业一起努力,将这些技术推向市场

图中是赛莱默位于伊利诺伊州莫顿格罗夫办事处的Xylem Innovation Labs团队。从左至右:Elma Kapa、Chris Palassis、Max Storto、Sivan Zamir和Kyle Schoenheit。不在图片上的团队成员:Paolo Zacchi、Narain Madhavan、Jeff Lopes、Xiangjie Kong和Flora Klise。

欢迎收听有关Xylem Innovation Labs的播客节目

有关水技术初创企业和创新的深入对话,请收听以下赛莱默的《解决水问题》播客。我在节目中更深入地探讨了为什么我们与小公司合作以保持敏捷性并将尖端技术推向市场。

收听Spotify和Apple播客。