您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

智能排水泵助瓜达拉哈拉火车站免遭水淹

智能排水泵助瓜达拉哈拉火车站免遭水淹

当瓜达拉哈拉的城市电动列车系统(SITEUR)的一个泵站发生故障时,操作人员需要迅速采取措施来防止车站被淹。他们安装了赛莱默的Flygt飞力Bibo Alpha排水泵,该泵可自动适应实时条件。这款坚固耐用、即装即用的水泵目前已保持数月无故障运行。

瓜达拉哈拉市位于墨西哥西部的哈利斯科州,拥有三条电动列车线,每日运送36万人次。该列车系统的持续运行对瓜达拉哈拉大都市区至关重要。

SITEUR列车系统最繁忙的车站之一是位于地下的独立站(Estación de la Independencia)。附近有一个泵站,可以防止因降雨或地下水位上升而引发洪水。2021年11月,该泵站出现故障,并发出洪水警报。

在这种紧急情况下,SITEUR操作人员迅速联系了赛莱默专家,寻找排水方法。为了避免火车站被淹,必须火速采取行动,因此SITEUR需要一个快速且易于安装的水泵。他们选择了赛莱默的Flygt飞力Bibo Alpha排水泵,该泵即装即用,无需配置。

除了安装方便外,Flygt飞力Bibo Alpha还是第一款能够自动适应环境的潜水式排水泵,与传统排水泵相比,可节省高达60%的能源。该泵根据流量和扬程性能参数,而不是静态曲线进行调节,可满足任何应用的需要。Flygt飞力Bibo Alpha还可以最大限度地减少气蚀和干运转,将磨损减少70%。

 

 

快速可靠的排水泵

在独立站,两名操作人员在不需要起重机的情况下快速安装了Flygt飞力Bibo Alpha。这台轻巧而坚固的水泵立即开始工作,通过其内置的智能装置来自动保持井水的水位,避免了火车站被淹。

SITEUR维护主管Alan Francisco López Castillo表示:“Flygt飞力Bibo Alpha拥有如此全面的性能,但它不需要控制面板,这实在是令人惊讶。它体积更小,更容易搬运和安装。”

该泵现在已经保持了数月无故障运行,并得到全天候远程监控的支持。由于Flygt飞力Bibo Alpha只在需要时运行,能够有效节能。

SITEUR对结果非常满意,决定购买该泵,并希望用Flygt飞力Bibo Alpha替换系统中的其他泵。由于具备自适应性能,Flygt飞力Bibo Alpha可以轻松取代2kW至10kW范围内的水泵。