您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
飞力Concertor消除奥地利泵站的堵塞情况

飞力Concertor消除奥地利泵站的堵塞情况

全球首款智能泵送系统飞力Concertor已经消除了Stierberg污水泵站的堵塞,仅在九个月内就节约了5,400欧元。在六个月的试用前,水泵每周堵塞至少一次。了解飞力Concertor如何解决这个问题。

由于工厂污水中存在大量杂物,因此Stierberg污水泵站一直深受堵塞困扰。泵站位于上奥地利由米尔塔尔和波希米亚森林区污染控制协会(Reinhalteverband Mühltal and Region Böhmerwald)管理的地区。

堵塞问题太频繁,因此泵站运营方米尔塔尔污染控制协会(RHV Mühltal)不得不每周清理至少一次。为了解决这个问题,米尔塔尔污染控制协会同意试用赛莱默的集成智能飞力Concertor系统,这套系统产生了立竿见影的效果。

Stierberg泵站的堵塞情况比该地区其它泵站严重

米尔塔尔污染控制协会是上奥地利最大的污水管理机构,负责米尔塔尔和波希米亚森林区24个市的污水处理。Stierberg泵站是公司运行的小泵站之一,每日的处理能力仅为80立方米。尽管Stierberg处理的污水容量相对较低,泵站的问题令米尔塔尔污染控制协会很困扰,因为Stierberg泵站的堵塞情况比该地区其它泵站严重。

泵站最大的难题是湿巾、破布和固体物质等大量杂物进入了污水管道系统。湿巾是由无纺布纤维制成的,这种类似羊毛的属性意味着它们无法像普通纸巾那样被轻松粉碎。

因此,这些织物聚集在一起,形成了厚厚的无法被分解的紧密物质,缠绕在泵的叶轮叶片中,堵塞了整个排水系统。固体物质和其它物体也缠绕在泵的叶轮叶片前缘,堆满了整个进口,进一步加剧了系统堵塞。

适应不同环境的智能泵送系统

Flygt Concertor eliminates clogging at Austrian pumping station1.jpg

为了减少长期堵塞情况,实现可靠的连续泵送,Stierberg泵站于2016年12月安装了赛莱默的飞力Concertor。 在六个月的试用期间,泵送系统一直无中断地运行。

米尔塔尔污染控制协会董事总经理克劳斯-弗莱格(Klaus Pfleger)表示:“Stierberg泵站的堵塞情况十分严重。污水中的杂物也磨损了泵轮,这意味着泵轮每两年就要更换。当我们听到市面上有能够消除堵塞并提高运行效率的解决方案时,我们都松了一口气。”

集成智能泵送系统飞力Concertor能感知环境作业条件,实时调整其性能,并向泵站操作员进行反馈。该系统具有水仓、水管及管道清洁功能,加上Adaptive N型液压技术,能够高效预防、发现和解决堵塞情况。

无需再进行定期维护

在六个月的试用期间,泵站没有报告过堵塞情况。试用十分成功,Stierberg泵站于2017年6月永久性地安装了飞力Concertor。自首次安装以来,Concertor的运行一直没有中断过,由于无需再进行定期维护,该系统节省了大量的成本。在Concertor运行的九个月中,米尔塔尔污染控制协会节省了约5,400欧元的维护成本,泵站也一直持续运行中。

弗莱格表示:“自从在Stierberg安装了飞力Concertor,我们就发现泵站的效率显著提高。飞力的SCADA系统让我们全面掌控运行,监控泵送系统,并快速发现任何问题。我们现在能够根据实时数据和存档数据精确调节泵送运行,因此叶轮磨损情况也显著降低。”

通过 Chad Henderson