您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

IMAX新片采用赛莱默旗下的SonTek设备

IMAX新片采用赛莱默旗下的SonTek设备

电影制作人、因驾驶改装车进入龙卷风中心而出名的Sean Casey正在制作一部名为《Extreme Weather 3D》的IMAX新电影。这部由《国家地理》出品的影片将使用用 SonTek设备收集的数据,从而测量不断融化的阿拉斯加道斯冰川使海洋中的水增加了多少。

2015年9月,Casey和他的团队前往道斯冰川,拍摄了一块90米高的冰崩解落入水中的情景。他们坐在一艘特别设计的装甲艇上,防止被飞落的冰块击中。

Casey日前在接受圣迭戈ABC 10 News的视频采访时说道:“地球上的冰正在快速融化,并且呈不断蔓延之势。全世界80%的人口生活在沿海地区。随着海平面的上升,这些城市以及这些人们的生存方式都将发生巨大的变化。”

New IMAX film uses Xylem’s SonTek equipment1.png

作为项目的一部分,SonTek应用工程师Kevin Labbe前往阿拉斯加加入IMAX影片摄制组中,对来自费尔班克斯大学(University of Fairbanks)的研究人员开展如何收集影片所需数据的培训。研究人员将测量冰川崩解融化的冰和水的数量、冰川的融化速度以及冰川使海洋中的水增加了多少。

关于设备

为测量冰川的相关数据,科学家们将采用SonTek(赛莱默旗下品牌)和Seafloor Systems所提供的组合解决方案。SonTek的设备包括带有CastAway-CTD的HydroSurveyor系统,设计用于收集(关于水下深度的)测深数据以及传导性和温度数据。

Seafloor Systems提供了HyDrone-RCV 系统,这是一艘将带有SonTek解决方案的遥控船。该船是为了在不确定的环境条件下进行勘测而设计的。两套整合式HyDrone双体平台系统被运给Sean Casey,用于冰川拍摄。

经验丰富的追风者

近距离接触最危险的大自然,对Sean Casey来说不是什么新鲜事。为拍摄探索频道(Discovery Channel)的《 Storm Chasers》节目,他研制出龙卷风拦截车(Tornado Intercept Vehicle)。这部重装甲车重7,250千克,带有稳定桩,来使车辆保持稳定。2013年,Casey在堪萨斯州的一次大型龙卷风中对第二版龙卷风拦截车进行了检验。

Casey的新片《Extreme Weather 3D》预计将于2016年8月上映。

通过 Simon