It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Fish farm

养鱼场通过飞力(Flygt)水泵实现最佳水条件

Heidefisch GmbH在远离德国北部任何大型水域的吕讷堡石楠草原(Lüneburg Heath)中部养殖彩虹鳟鱼并生产鳟鱼鱼子酱。由于该地区淡水资源有限,该公司专注于不断开展水循环和水处理工作。这一理念取得了成功,Heidefisch GmbH也因此成为德国首家获得水产养殖管理委员会(ASC)认证的水产养殖场。

该公司的最新扩建设施包括一条可将其年产能提高约150吨的新水道。因为没有任何医疗添加剂,要想这些对环境要求较高的养殖鱼茁壮成长,就需要恒定的水流。赛莱默(Xylem)飞力品牌的水泵能够帮助解决这一问题:他们可提供屡获殊荣的高能效可靠解决方案以及卓越的服务。

不断壮大的家族水产养殖生意

Winkelmann家族在世纪之交开展了业务转型,从牛奶场和种植场转变为水产养殖场。

生产经理Stephan Winkelmann表示:“一开始,养鱼更多的是兴趣。现在完全颠倒过来了,养牛和种植成了兴趣。”

Heidefisch GmbH以前年产约650吨彩虹鳟鱼和50-60吨鳟鱼鱼子酱。安装了新设备后,养殖鱼年产能提高了150吨,有助于满足大量的市场需求。Heidefisch GmbH向远在日本的客户供应其特色产品,这也体现了他们拥有高质量的产品。

在新的鱼池里,水需要循环流动才能为这类养殖鱼提供有水流的栖息地。这意味着彩虹鳟鱼是成群结队的,因此该养鱼场经过设计,每立方米的水可养殖最多90公斤的鱼,换言之,每立方米的水中约有45条鱼。

确保水循环的水流恒定

为了确保养殖场的安全运转,水流必须恒定。Heidefisch GmbH为此选择了赛莱默飞力品牌的水泵。

Winkelmann称:“他们的能效就是最好的。我们对比了很多不同的水泵,飞力水泵的效果最佳。此外,这些水泵的使用寿命长,而且服务也特别好。”

赛莱默水泵在清除水中碎屑的鼓式过滤器后不停运转。在初步过滤后,飞力3127泵可抽走水中悬浮物,水被分离。一部分水由飞力4660水平轴流泵泵运到生物过滤器中。两台4660系列水泵则让水朝相反的方向流经两个叶栅,以达到增氧的目的。

其中特别有用的功能是独特的维护机制,通过该机制,水泵能够通过安装导杆从水中提起以便于检查,而无需任何工具。此外,宽轮毂设计确保水泵运行时不堵塞,降低了维护需求。如果出现任何问题,它们可被迅速替换,而且费用也不高。赛莱默拥有大量的租赁设备(欧洲最大提供商),包括所有型号的水泵,因此能够尽快满足客户的需求。

循环过程中仔细监测含氧量

当水通过叶栅的金属格栅落下并旋转后,三台飞力7020系列轴流泵泵会将人工氧气罩篷下的水推升到四米高,在重新水循环之前将含氧量提高到130%。在水道的中心部分,第四台飞力7020轴流泵会再次让水旋转起来。

一次完整的水循环大约需要25分钟。该系统通过监测各指标的传感器进行控制,尤其是水中的含氧量和鼓式过滤器的高度控制,让水流能够不断进入到生物过滤器中。

Winkelmann能够使用赛莱默提供的测试设备对新设置进行测试。如此一来,潜水泵增加的热量显然不会有问题。相反,含有很少活动部件的紧凑型系统节约空间的好处显然已超过其产生的热量。

Winkelmann说:“这些水泵是整个理念的一部分,因此选择正确的解决方案极其重要。赛莱默从一开始就为我们提供了支持。我们目前正在使用赛莱默水泵,并且对其效果十分满意。”