It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

SMART 暴雨防洪解决方案

SMART 暴雨防洪解决方案

为纾缓吉隆坡众所周知的突发性洪灾问题,马来西亚政府推出了 SMART(暴雨管理和道路隧道)项目。这一巧妙的防洪措施使用一条在较干旱时期可兼作公路的雨水导流隧道。来自 Xylem (赛莱默)的76台 Flygt 飞力水泵被选用于这一宏伟工程。

坐落于巴生河 (Klang) 与鹅麦河 (Gombak) 的交汇处,吉隆坡周边地区容易受到严重洪灾的侵袭。随着城市的不断发展,这对吉隆坡排水系统应对突发性洪水的能力造成了更大的压力。2000年至2003年,该市遭到了洪水的严重破坏。

2004年,作为一项暴雨防洪解决方案,SMART 项目启动。吉隆坡将建设一条9.7公里长的隧道,蓄水量高达100万立方米,在雨水进入市中心前进行分流。然后,雨水从城市排入河流下游,以防造成水灾。

该隧道最具创新性的特点之一是,它包含一条3公里长的“双层”公路。在较干旱时期,车辆可使用 SMART 隧道的公路,从而缓解城市主干道的交通压力。

这个造价6亿美元的项目包括若干组成部分:一个储水量为60万立方米的蓄水池、一个储水量为140万立方米的水库以及旁路隧道。它还包括一个负责 SMART 系统管理、运营及维护的控制中心。

Flygt 飞力水泵为隧道排水

为应对极端暴雨天气下如此庞大的雨水量,与在任何防洪项目中一样,水泵都起着巨大的作用。安装了23个配备高科技排水解决方案的泵站,能在24小时内排掉隧道内的全部洪水。在评估不同厂商的各类水泵产品后,虽然价格略高于竞争产品,但76台 Flygt飞力 水泵依然由于出色的性能和质量而入选。

SMART 项目总监 Koon Sing Low 表示:“Flygt飞力 拥有良好的记录,曾多次成功安装于灌溉与防洪应用中。再加上他们出色的技术支持与售后服务,以及我们双方通过频繁的内部培训与研讨所建立起来的密切关系,正是我们选择将 Flygt 飞力水泵用于这一项目的原因。”

主水泵安装在隧道口;当洪水冲击隧道口时,那里预计将产生强大的紊流,因此这些水泵的强度和效率至关重要。

在 Xylem(赛莱默) 的技术支持协助下,设计出特殊混凝土墙和进水口,来保护四台 CP3800/865/375 kw 水泵。同时,五台 CT3501/835/170 kw 吸入口泵安装在长隧道内,用来干燥已安装的水泵。

在项目开始前,Xylem(赛莱默) 进行了大量计算,以最大限度地减小用电需求。参与 SMART 项目的马来西亚运输事业部经理 William Choong 表示:“我们被告知,我们的客户在我们的帮助下,能够使发动机组规模减小1000 KVA。”

屡获殊荣的解决方案给人以启迪

2007年底,SMART 项目成功地进行了测试和试运行,到目前为止,吉隆坡市再未受到严重洪水的侵扰。

从创新性、功能性和经济性方面来看,该项目都极具巧思,因此被大量媒体报道,并获得了多项国际工程大奖。美国国家地理频道 (National Geographic Channel) 在一期《伟大工程巡礼系列》(Megastructures) 节目中专门介绍了 SMART 系统。

SMART 项目总监 Koon Sing Low 表示:“成功的关键在于精心策划、设计与实施,加上选择最好的施工方法及同时提供本地专业技术支持的设备。”

新加坡和雅加达等其他面临类似洪水问题的城市也参观了 SMART 隧道,以便回国研究类似的项目。

Choong 总结道:“自 SMART 项目成功以来,我们接到了马来西亚各地其他减洪项目的很多订单。这确立了我们作为减洪项目领域市场领导者的地位。”

 

项目规格

76台 Flygt 飞力水泵用于 SMART 项目:

入口:18台 N/CP 3201MT c/w水泵、3台 CP3306 c/w水泵、2台 CP3102 HT 水泵

横通道:18台 NP3153SH 水泵、9台 CP3102HT 水泵

竖井排水:8台 CP3152HT 水泵

主公路隧道:5台 CT 3501/835/170kw 水泵、2台 CT3300MT 水泵、2台 CP3085MT 水泵

主泄洪隧道:4台 CP3800/905/275kw 水泵、1台 CP3300MT 水泵

消防泵:1台 A. G. c/w 110kw 发动机泵、1台 A.G.  c/w 110kw 电动机泵、1台 CP3085HT 泵、1台 Lowara 11kw 多级泵

通过 Alannah Eames