It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

建设荷兰首座双层隧道

建设荷兰首座双层隧道

在荷兰南端城市马斯特里赫特,建设该国首座双层隧道的工作持续进行。Willem Alexander隧道将改善交通通畅性,腾出更多地方进行城市开发。隧道的首套技术装置现已进行试车,包括来自赛莱默的先进泵送解决方案。

这座创新隧道预定于2016年底开放,上层供本地车辆通行,下层供过境车辆通行。地上的老旧公路将被一块绿地所取代,供自行车骑行者、行人及本地车辆使用。

负责该项目的承包商Strukton公司的项目经理Ronald Ruisch表示:“下层隧道还包括两个水池,一个在北侧,一个在南侧,容量分别为120立方米和80立方米。水池将收集路面雨水,雨水经过过滤后被排走。”

水池间泵水

 

路面雨水将经过几个排水沟和一个沉砂池,然后通过出水管进入第一个水池中。在进入第一个污水池之前,雨水中的砂石被清除。两台飞力3068泵确保雨水先被泵送到污水池中,然后再被输送到净水池中。

赛莱默公用事业团队经理Bas van den Berg表示:“隧道的最终设计是在与Strukton的密切磋商下形成的,因为在这样一个庞大的项目中,设计方面的良好合作是绝对必要的。北侧水池的水泵每小时泵送总量为240立方米,而南侧水泵每小时泵送总量为135立方米。”

无堵塞泵送

 

水池装置由北侧的4台水泵(其中一台备用)和南侧的4台水泵(其中一台备用)组成。所采用的飞力泵含赛莱默N系列无堵塞技术。

Van den Berg表示:“如果因任何原因,粗颗粒最终进入到水池中,N系列飞力泵的叶轮会自动运转,以便任何较大的固体颗粒或纤维能更容易通过水泵,避免沉积。物体一排出,叶轮就回到起始位置。”

使水泵适应更高的电压

 

该隧道电源为690伏,虽然一般隧道电源应为400伏。

Van den Berg表示:“由于有大量电缆和管线从服务大楼进入到隧道中,距离很远,因此常规电压不适用于这里。如果我们采用400伏电压,那么,考虑到沿途的电压损失,电缆必须更粗,这并不高效。因此,我们选用了690伏电压。”

这意味着,赛莱默必须使其水泵适应更高的电压。除提供和安装水泵以外,赛莱默还提供了管道和控制装置。Strukton提供了软件,这些软件即将整合到管理系统中。

Ruisch表示:“这个项目需要赛莱默与Strukton的密切协作。我们对工程设计质量、执行和沟通方式以及所带来的结果感到非常满意。”

通过 Chad Henderson