It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

全新紧凑型飞力Ready泵

全新紧凑型飞力Ready泵

Xylem推出全新系列飞力Ready泵,专门应用于建筑工地或工业工地现场排水、检修通道或紧急情况。

全新飞力Ready泵坚固耐用,结构紧凑,维护简便,使用寿命更长。

该产品的顶部采用可拆除式设计,方便快速更换缆线及组件。

通过更换组件,用户可降低总拥有成本,减少对环境的影响。

Ready 4和8产品重量分别为12和14.5公斤(26和32磅),携带和安装均十分简便。

欲了解更多信息,请浏览:flygt.com/greatpumpingmoments

通过 Simon