It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

飞力 BIBO 泵归来,耐用性更胜从前

飞力 BIBO 泵归来,耐用性更胜从前

矿山和采石场排水作业需要在遭到重创后仍能继续工作的水泵。飞力 BIBO 泵在1960年代初推出后,就成为最恶劣环境下工程排水的行业标准。赛莱默现已结合飞力 BIBO 泵的经典设计,加入创新技术,从而延长正常运行时间,提高耐磨性,简化维修工作。 

1960年代初,飞力 BIBO 排水泵推出后,很快便因其可靠性和耐用性而声名鹊起。矿山、采石场、隧道及建筑工地的工人们知道,他们在最恶劣的环境下可以靠飞力 BIBO 潜水泵来排水。这成就了飞力 BIBO 泵数十年的辉煌及全球超过100万的销量。 

赛莱默全球排水业务传播经理 Fredrik Holm 表示:“最初的 BIBO 泵的革命性之处在于其设计以及该泵的高度耐用性和质量。这些泵永恒持续,其中有些现在仍在使用。” 

多年来,赛莱默拓展了其泵产品的范围和功能,最终导致富有传奇色彩的飞力 BIBO 泵逐步淘汰。但是,客户意见很明确:他们希望 BIBO 泵回来。 

Holm 表示:“我们意识到 BIBO 泵的标志性地位,我们将恢复其经典的稳健设计,从而确保稳定性。但是,我们不只是重新推出老款 BIBO 泵,而是打造经过诸多改良的超优版产品。” 

耐磨液压部件 

在重新设计飞力 BIBO 泵时,赛莱默将重点放在了采矿和隧道工程行业的特殊需求上。 

赛莱默排水事业部产品经理 Daniel Westin 表示:“我们的研究显示,客户希望正常运行时间较长;这与泵的耐用性及维修简便性有关。在恶劣的环境下,泵可能很快出现磨损,或遭到大型采矿车的碾压,因此快速维修与缩短停机时间很重要。” 

在耐磨性方面,新款飞力 BIBO 泵整合了赛莱默的 Dura-Spin™ 技术。凭借 Dura-Spin 技术,独特的闭式叶轮和吸入盖共同作用,扫除叶轮颈部的磨蚀颗粒。这使得液压部件的耐磨性至少是采用传统液压设计的泵产品的三倍。 

Westin 表示:“我们已在我们的2600系列产品中采用 Dura-Spin 技术,耐磨性得到充分证明。飞力 BIBO 泵的这些液压部件,加上其耐用设计,成就其坚韧性,延长了正常运行时间。” 

维修简便 

几项特色令新款飞力 BIBO 泵维修更简便,并延长了泵的寿命。其中之一便是单叶轮调节螺丝。 

Westin 表示:“当泵在恶劣的环境下工作时,液压系统可能受到磨损,从而导致性能降低,并需要进行维修。飞力 BIBO 泵拥有单叶轮调节螺丝,因此很方便调节叶轮,使性能恢复到近乎全新的状态,从而延长泵的使用寿命。” 

飞力 BIBO 泵还拥有一体式插入密封件,以便能迅速轻松地进行更换。Westin 表示:“有些密封件的更换可能很复杂。对于飞力 BIBO 泵的密封件,你只需取出,并更换即可。该密封件是所有型号产品的标配。” 

如欲了解有关飞力 BIBO 泵其他新功能的更多信息,请点击这里。

通过 Chad Henderson