Making Waves中的所有文章

什么是智慧水务管理?

水务管理公司如今面临着越来越大的挑战,例如基础设施老化,能源成本上涨和人口增长等。智慧水务管理借助自我优化的设备和分析功能,做出有预见性的决策,从而帮助解决这些难题。 智慧水务管理是一种收集、共享并分析水务设备与网络数据的方法。水务管理公司用这种方法来发现漏水问题、降低能耗、预测设备故障并确保合规。...

赛莱默首席执行官潘德克:水行业已准备好迎接技术变革

赛莱默首席执行官潘德克表示,只有智慧水务技术才能帮助公用事业公司解决用水负担能力和水资源短缺的问题。在赛莱默收购了几家智慧水务公司并进行了广泛的研发投资之后,潘德克讲述了公用事业公司如何采用智慧水务技术以及这些技术对行业产生了怎样的影响。 你认为当今水行业面临的主要挑战是什么?...

赛莱默跻身《财富》杂志“改变世界”排行榜前十

赛莱默被《财富》(Fortune)杂志列入2018年“Change the World”(改变世界)排行榜,该榜单列出了50家通过核心业务战略对社会产生重大影响的公司。赛莱默在排行榜上名列第七,该公司通过其创新的解决方案帮助解决世界各地的水资源问题,创造了切实的社会价值。 赛莱默总裁兼首席执行官潘德克(Patrick...

4个步骤成功规划污水分流

当下水道系统需要进行维护时,通常需要复杂的分流操作将废水转到系统的另一部分。这里有四个规划步骤,可以帮助您选择合适的泵,在分流过程中维护下水道系统,减少延误风险,并将对环境的潜在威胁降到最低。 1. 确定下水道旁路和备用系统的泵量。...

如何为水务设施做好应对飓风和洪水的准备

大约25%的下水道溢流是由暴雨、融雪和地面 水 饱和等天气事件造成的。 赛莱默已经帮助成千上万的公司和社区做好应对这些事件的准备,将损失降到最低。了解应急计划如何为您提供帮助。...

年轻发明家利用食物废料制造可持续的水过滤器

今年的斯德哥尔摩青少年水奖(Stockholm Junior Water Prize)获得者开发了一种更具可持续性的方法来生产一种用于滤水器的材料。利用榴莲皮和甘蔗废料,Caleb Liow Jia Le(图左)、Johnny Xiao Hong Yu(右)和Ho...