水务公司中的所有文章

什么是智慧水务管理?

水务管理公司如今面临着越来越大的挑战,例如基础设施老化,能源成本上涨和人口增长等。智慧水务管理借助自我优化的设备和分析功能,做出有预见性的决策,从而帮助解决这些难题。 智慧水务管理是一种收集、共享并分析水务设备与网络数据的方法。水务管理公司用这种方法来发现漏水问题、降低能耗、预测设备故障并确保合规。...

智慧水务:污水运输和收集

智慧水务技术在显著提升效率、节省金钱并减少环境影响的同时,还能收集和运输污水。了解印第安纳州南本德(South Bend)如何创建全球最智能的污水系统,将污水溢出现象降低70%。 污水管理人员面临的预算有限挑战日益严峻。他们必须防止污水溢出、最小化维护和能源成本并确保系统与设备高效运作,不会污染环境。...

智慧水务:泄漏检测和无收益水

基础设施老化一直是水务部门比较苦恼的问题,他们需要更智慧的解决方案来检测漏水问题,减少无收益水,做出更明智的决策。下面是新加坡和科罗拉多州如何使用赛莱默(Xylem)的智慧水务技术实现节约用水,节省状况评估时间的详情。...

智慧水务:环境监测与分析

智慧水务技术帮助您实时有效地监测生态系统。这种监测方法让您能够就地表水水质、地下水资源以及海洋和沿海活动作出更明智的决策。了解赛莱默 (Xylem) 的智能技术如何检测密西西比河和里约热内卢的趋势及情况。...

4个步骤成功规划污水分流

当下水道系统需要进行维护时,通常需要复杂的分流操作将废水转到系统的另一部分。这里有四个规划步骤,可以帮助您选择合适的泵,在分流过程中维护下水道系统,减少延误风险,并将对环境的潜在威胁降到最低。 1. 确定下水道旁路和备用系统的泵量。...

如何为水务设施做好应对飓风和洪水的准备

大约25%的下水道溢流是由暴雨、融雪和地面 水 饱和等天气事件造成的。 赛莱默已经帮助成千上万的公司和社区做好应对这些事件的准备,将损失降到最低。了解应急计划如何为您提供帮助。...